This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:正在获取波形,但所有寄存器都读取0xFFFF

Guru**** 2545200 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600010/dac38j84evm-getting-waveforms-but-all-regisers-read-0xffff

部件号:DAC38J84EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J56EVMDAC38J84

已为TSW14J56EVM和DAC38J84EVM加载软件。 已运行用户指南中的基本测试并获得预期的波形。

但DAC3XJ8X GUI似乎只从DAC读取0xFF和从时钟芯片读取0xFF。

已尝试卸载软件,仅安装了DAC3XJ8X GUI,但仍不成功。

是我的USB驱动程序吗? 有关驱动程序的屏幕截图,请参阅电子表格。

还是低级别SPI问题?

e2e.ti.com/.../DAC38J84_5F00_bringUp2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    我已通知团队为您解答问题。  

    谢谢!

    Sib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim和Sibby,

    有些主板出厂时出现了制造问题。 他们使用错误的文件对CPLD进行了编程。 您可以向我们发送您的地址,我们可以向您发送新的主板,或者如果您可以使用Altera进行编程,我们可以向您发送CPLD的正确.pof文件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们拥有Altera USB Blaster和软件。 看起来就像我把它挂到J15上一样。

    请将编程文件发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim,

    文件已附加。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38J84EVM_5F00_CPLD_5F00_Rev_5F00_C.pof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已加载提供的文件,现在它可以正确地写入和读取寄存器。 谢谢