This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:使用1298-r同时进行8通道心电图和呼吸测量

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1296, ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601477/ads1298r-simultaneous-8-channel-ecg-and-respiration-measurement-using-1298-r

部件号:ADS1298R
主题中讨论的其他部件:ADS1298ADS1296ADS1294R

我是佩特雷大学的一个研究小组的成员。 我们希望开发一款8通道心电图罩衫,它还能测量呼吸频率。 我的问题是,这是否只能通过ADS1298 -r来实现,或者我们是否需要添加更多的ICS,如果是,那么对于IT来说,成本最低的解决方案是什么。 我们正在考虑模拟多路复用器的解决方案,但我们需要同时测量8通道心电图和呼吸。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    您不能在同一设备上测量12导联心电图和呼吸。 我建议您使用ADS1296+ ADS1294R来执行此功能。 可以在设备之间同步转换。

    Brian