This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:DAC3484单端模式

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599817/dac3484-dac3484-single-ended-mode

部件号:DAC3484

您好,

   请建议如何在不使用运算放大器的情况下,在单端模式下配置DAC3484的输出(即,四个输出中的每一个都是单端输出)。 不需要直至直流的操作,但需要低频输出(10kHz以上)。  

我可以用50E电阻器端接未使用的输出(P或N)吗? 它会产生什么影响?  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM,

    单端配置可能会失去均匀的顺序谐波失真(和噪声)抵消。  在低输出频率下尤其如此。  如果这样可以,则可以使用单端配置。   如果没有放大器,我们需要了解更多有关输出限制的信息以帮助解决问题。  首选的输出配置是平衡变压器或扼流圈,但我不确定您能否找到支持低频率的产品。  如果不可能,则可以使用简单的电阻端接,但是输出合规性必须保持在数据表的+0.6V限制范围内。  未使用的输出可以具有相同的电阻,也可以直接连接到接地。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

          DAC的输出范围为~10kHz至100MHz。 你说的对,我们找不到任何可以在目标范围内运行的变压器不平衡变压器。  

    除此之外,没有具体要求(THD或相关参数)。 发援会的工作频率为200MHz。  

    感谢您的意见和建议,

    此致,

    SM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim,

          那么,我们是否应该使用50E电阻器接地来终止未使用的输入?  

    我们在PCB上的电路中安装了差分线路滤波器,所以如果我们将终端电阻器放在滤波器电路之后,会更好吗?

    此致,

    SM