This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ENOB (NFB)和amp;程序延迟等。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600951/ads124s08-enob-nfb-program-delay-etc

部件号:

您好,

为了测量温度,我们将AD7124和ADS124S08进行比较。
让我检查以下5项。

1.功耗概念
 比较AD7124数据表(SBAS660C)和ADS124S08的数字电流消耗时,
 ADS124S08消耗更多电流的原因是什么?

2.数据表(SBAS660C)第22页当表4显示数据速率:100,增益:64,
 ENOB (NFB)突然下降的原因是什么?
 (data-rate = 100/ gain = 32:[Data (16.9)]⇒Data-rate = 100/ gain = 64:17.6 (19.4 14.9)])

3.可编程延迟的概念
 例如,使用PGA可编程延迟时,该值是否考虑RTD电流和稳定时间?
 进行多项设置是否有累计时间?
 还是只考虑那些时间最长的问题?

4.我们正在尝试通过切换MUX和使用单次激发转换进行设置来进行测量。
 如果在开始测量之前未使用配置寄存器重写,
 我是否可以考虑不中断地保留以前的值?
 例如,RTD偏置电流等是否继续流动,除非重写寄存器?
 是否有任何例外?

5.在上述4种情况下(↑),在易于评估的情况下,
 将脚本与 Δ-Σ ADC结合使用是否更好?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cafain,

    请参阅下面的我的回答。

    此致,

    Bob B

    [引用user="cafain"]

    部件号: ADS124S08

    您好,

    为了测量温度,我们将AD7124和 ADS124S08进行比较
    让我检查以下5项。

    1.功耗概念
     比较AD7124数据表(SBAS660C)和 ADS124S08的数字电流消耗时,
     ADS124S08 消耗更多电流的原因是什么? [Bob B]为了准确回答这个问题,我必须准确了解竞争对手的设计,而我并不知道。  但是,有 一些事情可以让我们了解为什么会存在差异。  AD7124采用基于最大3.6V (更多数字过程)的低电压过程设计 ,而ADS124S08可运行高达5V以增加工作范围并提高模拟性能。   较低的工作电压可提供设备尺寸,以实现较低的数字电流,但不允许直接连接5V传感器 ,也不允许使用5V的动态范围。  此外   ,基于SCLK速度,AD7124的内部时钟运行速度可能比ADS124S08 ( 最大10MHz)慢得多。  更快的时钟将具有更高的数字电流,但将允许更高的通信速度和吞吐量。

    2.数据表(SBAS660C)第22页当表4显示数据速率:100,增益:64,
     ENOB (NFB)突然下降的原因是什么? [Bob B]这 似乎是 创建信息表时的剪切和粘贴错误。   稍后我将向您提供更多详细信息。  您应该会看到 与其它数据速率类似的效果,其中有效位将在增益32和增益128之间。   感谢您提请我们注意此事。
     (data-rate = 100/ gain = 32:[Data (16.9)]⇒Data-rate = 100/ gain = 64:17.6 (19.4 14.9)])

    3.可编程延迟的概念
     例如,使用PGA可编程延迟时,该值是否考虑RTD电流和稳定时间?
     进行多项设置是否有累计时间?
     还是只考虑那些时间最长的问题? [Bob B]可编程延迟用于模拟稳定,因此稳定不是测量的一部分。  以前,您需要丢弃前几个转换以允许结算。  使用延迟将有助于取消此要求。  所需的延迟量取决于连接到模拟输入的设备,如 电阻和电容。  如果您使用IDAC作为参考,您还必须考虑任何时间,以使参考稳定下来。  累计时间是模拟输入和参考 输入所需的模拟稳定时间。  对于多个设置,您可以根据所测量的输入更改时间,也可以仅使用最坏的情况下的设置错误来确定延迟时间。

    4.我们正在尝试通过切换MUX和使用单次激发转换进行设置来进行测量。
     如果在开始测量之前未使用配置寄存器重写,
     我是否可以考虑不中断地保留以前的值?
     例如,RTD偏置电流等是否继续流动,除非重写寄存器?
     是否有任何例外? [Bob B]由于内部参考用于建立电流输出,IDAC电流源需要打开内部参考。  即使您不想使用内部引用作为转换引用,也是如此。  内部参考有两种设置。  一个是内部参考始终打开,另一个是内部参考打开的位置,除非设备处于断电模式。 因此,只要参考电流打开且IDAC为源电流(路由和未关闭),电流应流动以偏置电路。

    5.在上述4种情况下(↑),在易于评估的情况下,
     将脚本与 Δ-Σ ADC结合使用是否更好? [Bob B]我假设您正在使用EVM,并且正在讨论EVM GUI中的脚本。  您可以使用脚本打开IDAC,进行注册设置和进行测量。  该脚本是一种伪代码,用于显示处理步骤 ,而不是特定的计时。  由于USB和设备固件的通信延迟,EVM上的计时无法特定。  如果您希望执行特定操作,我们可以帮助您使用脚本,或者您可以将现有脚本用作创建自己的脚本的指南。

    此致

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cafain,


    我想在表4中添加注释。 显然,PGA=128数据被保存到PGA=64数据的空间中。 通过EVM的快速检查显示,具有低延迟滤波器和全局切断功能的ENOB和NFB中的噪声性能(在100 SPS时)分别为18.5 和15.8。

    在表3中的相同位置,噪声为0.21uV RMS和1.4uV pk-pk。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob-san,Wu -san

    非常感谢您的快速确认。
    我感到宽慰的是,它可以从逻辑上证实,ENOB (NFB)与数据速率和增益的增加成比例地下降。

    出现问题时,
    请讲英语并给予支持。
    此致
    自助餐厅