This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1020:与FPGA生成的时钟连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1020, LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601448/adc08d1020-interfacing-with-a-clock-generated-by-the-fpga

部件号:ADC08D1020
主题中讨论的其他部件: LMX2531

您好,

我们想了解有关TI ADC P/N ADC08D1020的一些信息。

我们正在将IGLOO2 FPGA P/N M2GL150-1FC1152与ADC08D1020连接起来,并且已观察到可能的不兼容性。

特别是ADC所需的LVDS时钟信号将由FPGA提供,频率设置为240MHz。

FPGA以LVDS标准生成时钟信号,在下一张图片中,VOD参数将显示出来,如相关数据表中所报告。

ADC具有以下LVDS CLK输入特性,如相关数据表中所报告。

请注意,FPGA最低输出LVDS电平(VOD)为250mV,而ADC可将400mV管理为最低输入LVDS信号(VID)。

我们原本期望VOD (最低)> VID (最低)。

因此,即使ADC LVDS CLK输入在相关的数据表中被定义为LVDS标准(与FPGA使用的标准相同),这两个器件似乎也不兼容。

您是否认为这可能是真正的不兼容? 也许我们对数据表的理解可能不正确。

如果答案是"是",您能否建议解决此问题的方法?

 

此致

Antonio L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Antonio

    ADC CLK输入规格在Vpp (电压峰值到峰值)中列出。 这是FPGA输出时钟指定为VOD (mV)的方式的有效加倍。

    因此,250mV的最小输出摆幅相当于500mVpp,这足以满足ADC时钟输入要求。

    请确保CLK输入与FPGA时钟驱动器的交流耦合。 这对于在正确的共模电压下正确偏置ADC CLK输入是必要的。

    我还想提醒您,FPGA的输出时钟可能比ADC08D1020等器件的时钟通常使用的抖动或噪声更大。 与ADC数据表中指定的相比,这会导致SNR和SFDR性能降低。 我们建议使用LMX2531或类似的低噪声时钟源与此ADC配合使用。

    此致,

    Jim B