This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D020:ADC10D020 /增益错误

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC10D020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601319/adc10d020-adc10d020-gain-error

部件号:ADC10D020
主题 ADC1.0321万中讨论的其他部件

您好,

请让我 澄清ADC10D020的增益错误规范。 ADC10D020为10位,因此最大输出代码为1023。 此时,我了解输出代码可能会变化为880,增益错误为-14 %FS。 我的理解是否正确?

我还想,增益误差的单位可能是"mV",而不是%FS,因为ADC1.0321万的单位与ADC10D020的架构相同,是"mV"。

此致,

Satoshi /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi
    增益误差通常为理想值的4 % ,最小值为14 % ,最大值为6 %。
    Vref电压不是内部发生器,可以在0.8V至1.5V范围内的任何地方。 由于这种灵活性,我们不指定以mV为单位的误差单位。 它是基于参考电压预期的满刻度的%。
    此致,
    Jim B