This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:两个坐标检测,4线

Guru**** 2811415 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046, TSC2017, ADS7845, TSC2013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601018/tsc2046-two-coordinate-detection-with-4-wire

部件号:TSC2046
主题中讨论的其他部件: TSC2017ADS7845TSC2013-Q1

大家好

您是否介意询问TSC2046?
是否可以使用两个坐标检测功能?
我们是否应该使用TSC2017而不是TSC2046?
或者 ,ADS7845是否对应于两个坐标检测?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    您可以使用TSC2013-Q1。 它是双触摸屏控制器,这意味着设备具有两个坐标检测功能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose San

    非常感谢  您的回复!
    好的,我们说服客户使用TSC2013-Q1。
    顺便说一下,您是否拥有没有汽车动机的同等产品?

    此致,

    松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto San,

    不,我没有。 遗憾的是,我们只有这款设备具有双触控功能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,感谢您的帮助!