This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:DAC3484EVM:需要对DAC348XEVM-SCH_H示意图进行说明

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601508/dac3484evm-dac3484evm-need-clarification-on-dac348xevm-sch_h-schematics

部件号:DAC3484EVM

大家好,

我正在设计基于高速DAC DAC3484的自定义板 ,使用 DAC348XEVM-SCH_H原理图作为参考。

参考原理图,第U2部分- CDCE6.2005万 -引脚16 (U2P): DACCLKC 连接到U1-DAC3484-引脚B3 (DACCLKN)

和类似的第U2部分- CDCE6.2005万 -引脚 17 (U2N): DACCLK, 连接到U1-DAC3484-引脚A3 (DACCLKP)

这看起来像是 CDCE6.2005万的P&N 连接到 DAC3484的N&P,这是正确的方式吗? (因为  来自DAC3484 或CDCE6.2005万的其它P&N信号 以匹配的方式连接)。  CDCE6.2005万的数据表 显示其输出是用户可定义的

请尽早提出建议。

谢谢,此致,

Shyamsundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyamsundar,您好!

    P&N固定螺钉 已交换以帮助布局(防止彼此交叉)。

    此致,

    Neeraj