This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1.0065万:有关Vref准确性的问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600100/adc10065-qestion-about-vref-accuracy

部件号:ADC1.0065万
在“线程: LM4140”中讨论的其他部件

ADC1.0065万 65的参考电压是否有最低和最高规格?

数据表仅描述1.2V典型值。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    ADC1.0065万 Vref没有最小/最大规格。

    如第3页的引脚说明和等效电路表中所述,如果需要,可使用更准确的外部参考驱动Vref引脚。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim-San

    感谢您的回复,

    关于外部参考,ADC1.0065万是否有推荐的参考IC?
    我找到了REF1004-TI 1.2 和LM285-TI,这些只是1.2 系列中1.2V的输出参考。
    是否推荐使用这些IC?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi

    这些对我来说也是正确的选择。

    如果Vref=1.024V比较有趣,他们也可以考虑LM4140,但该设备仅指定用于0至70C的工作温度范围。

    此致,

    Jim B