This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:问题

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601069/dac8775evm-question

部件号:DAC8775EVM

团队成员:

请就以下问题帮助我吗?

1.如何理解m%FSR? m%FSR和%FSR之间有什么区别?

2.我们的部件有用户校准器寄存器,如何使用? 如果仅单击GUI中的校准,则不会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,

    注释"m%FSR"仅表示"mil-percent FSR"。 例如,如果您要读取转换为0.005 % SR的5 m %FSR。

    校准寄存器根据输入到增益和偏移校准寄存器中的代码补偿增益和偏移。 设备不执行任何自校准,因此如果只执行了单击校准启用切换,则不会自动执行任何操作。 用户必须在GUI的增益和偏移字段中输入校准值。