This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:输入1dbFS?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600835/ads54j60evm-input-1dbfs

部件号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他部件:ADS54J60

您好,

ADS54J60评估板的输入1dBFS是什么?  它是否在+ 4 dBm左右?  是否有描述输入参数的文档?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    不确定你要的是什么。 您是否想知道在输出端获得-1dFS的引脚处的模拟输入电平是多少?或者在输入SMA处实现此目的的电平是多少?  

    此致,

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,

    ADC将模拟输入之间的差动输入电压转换为等效数字代码。 -1dBFS表示模拟输入引脚(即 INP-INM)。

     

    dBm单位使用1mW作为参考功率。 这意味着,如果我们在ADC的模拟输入之间连接50欧姆端接,则10dBm功率消耗将导致2Vpp信号。 4dBm电源将导致1Vpp信号-哪个ADC将报告为-6dBFS。

    此致,

    Jim