This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENOB计算中的ADC动态范围和输入电压损失

Guru**** 2542530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600982/adc-dynamic-range-and-input-voltage-loss-in-enob-calculation

您好,

随附文件包含有关参考电压和输入电压之间存在巨大差异时ENOB中损失的信息。

最后,提交人在ENOB中以.4bit的形式获得损失。 我不清楚最后的推断。 请告诉大家如何获得".4bits。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里


    您可以通过计算得到的分辨率来查找0.4 位的差异。

    当转换数为6.5536万时,这相当于16位分辨率。 可通过以下公式计算:

    log (6.5536万)/log (2)= 4.816 / 0.301 = 16位分辨率。

    这很明显,因为2^16 = 6.5536万。

    降低到4.9952万的分辨率后,您可以用相同的方法计算它:

    log (4.9952万)/log (2)= 4.6959 / 0.301 = 15.60 位分辨率。

    在这里,我们失去了0.40 位分辨率。 根据位数计算分辨率,2^15.60 = 4.9952万。 ENOB是底2分辨率的度量。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢约瑟夫