This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5620:DAC未输出0代码上的0伏电压

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/601040/tlv5620-dac-not-outputting-0-volts-on-0-code

部件号:TLV5620

我对DAC输出有10k下拉(如数据表中所指定),并且缓冲对DAC输出的任何进一步使用,因此不会消耗过多的电流。 VDD和ReFS均为5伏,GND为0伏。

DAC不在0代码上输出0伏电压,而是在0.9 电压周围输出。 无论是否使用双量程,这都是相同的。 使用双范围时,图片将演示发生的情况。 当不使用双量程时,输出在~3.8 V时会达到最大值

在图像中,前16位数字是ADC读数(0-1023),后8位数字是DAC输出值。

请问DAC输出的原因是什么?