This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/ADS42LB69:ADS42LB69 - OVRA,OVRB -低脉冲振幅

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600450/starterware-ads42lb69-ads42lb69---ovra-ovrb---low-pulse-amplitude

部件号:ADS42LB69

工具/软件:Starterware

你好

AVDD = 1.8 V,AVDD3V = 3.3 V,DRVDD = 1.8 V, FAST OVR EN模式。 OVRRA和OVRB上出现脉冲,但振幅为1.4V (无负载)。 正确吗?

(在数据表(第 14)高电平输出电压= DRVDD–0.1

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Andy
    请确认DDR-QDR位(寄存器15h,位0)设置为0以选择QDR模式,并且您正在测量引脚54 (OVRRA)和59 (OVRB)的逻辑电平。
    (如果可能,请提供您正在编程到所有配置寄存器的值)
    此致,
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim。

    感谢您的回复

    登记册的状况是:


    0x06 0x80
    0x07 0x00
    0x08 0x00
    0x0B 0x00
    0x0C 0x00
    0x0D 0x6D
    0x0F 0x00
    0x10 0x00
    0x11 0x00
    0x12 0x00
    0x13 0x00
    0x14 0x00
    0x15 0x00
    0x16 0x00
    0x17 0x00
    0x18 0x00
    0x1f 0xC0
    0x20 0x00

    我们测量54和59个引脚

    此致,

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    我不确定您的问题是什么。 输出数据电平是否仅测量1.4V?

    此致,

    Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,Jim,一切都好。 PCB上的错误。 :-(.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的