This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EVM:无法工作

Guru**** 2929100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600844/dac8760evm-can-not-work

部件号:DAC8760EVM
主题中讨论的其他部件:DAC8760

您好,先生:

很抱歉打扰您,

在标题中,我们看到DAC8760 EVM故障LED将在我们处于读取状态时亮起

电压输出只有1.47v,但我们正在测试0~5V电压输出
如果我们测试0~20mA,则无输出
我们的设置有任何错误吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    我注意到,所附图片显示了电压模式的设备设置。  我有以下问题,我认为这些问题将有助于您解决问题:

    1. 电源(AVDD,DVDD,AVSS)的值是多少?
    2. VOUT是否连接到任何电阻负载,还是在"打开"时进行测量?
    3. 在测量输出电压模式时,您能否确认EVM上的分流位置?
    4. 是否可以在完全回读后提供“寄存器”页面的快照?

    此致,

    马特