This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0202-10:SCLK和DIN引脚的处理

Guru**** 2541450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600791/tpl0202-10-handling-of-sclk-and-din-pin

部件号:TPL0202-10

尊敬的各位:

在以下情况下, 我应该如何处理SCLK和DIN销?

是否可以将这些针脚作为开口处理?

[背面接地]

 通过SPI在生产线路上设置刮水器位置后,

在运行状态 下作为产品单独使用此设备。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takao:

    感谢您的查询。 虽然浮动SCLK和DIN引脚应该很好,但我建议将它们与非活动状态(即低)绑定。 这将确保系统中不会出现因外部干扰而导致的不必要的行为。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师