This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:最大输入电流

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600667/ads7841-q1-maximum-input-current

部件号:ADS7841-Q1

你(们)好

根据数据表,ADS7841-Q1在输入通道(CH0-CH3)上似乎具有到VCC的对等二极管,因为其输入电压(Vin)受VCC+0.3V作为绝对最大额定值的限制。

因此,如果VCC=5V,模拟输入电压(最大)必须限制为5.3V。

在客户的系统中,我们必须考虑可能对模拟输入信道施加18V电压的情况。

(这只是为了防止意外发生,而不是在正常操作中。)

与此同时,我们希望提供避免设备损坏的方法。

请参见下图。

(A)我们认为使用串行电阻器(本例中为20kohm)可以限制ADS7841-Q1中二极管的电流。

(B)如果输入和VCC之间存在粘接二极管,我们认为CHX处的电压为5.3V。  它不超过绝对最大额定值。

然后我们有问题。

1.

我们的理解(图)是否正确?

二.

如果我们的理解正确,我们认为必须限制输入电流,以免损坏ADS7841-Q1。

 ADS7841-Q1可接受多少输入电流而不会造成任何损坏?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Na Na 78

    请参阅我的答复

    1.使用输入系列保护电阻满足过压条件是保护ADC输入1的方法之一。 上述OVP保护方案 正确。

    2.我们没有ESD二极管直流电流信息。 通常,大多数部件具有ESD二极管最大直流电流额定值10mA。 在过压条件下,建议通过这些ESD二极管的电流不要超过1mA,以保持内部功耗低。 您选择的视频(20k)看起来不错,因为它会将电流限制在635uA左右。

     

    其中一种更好的方法是使用外部肖特基二极管(具有正向下降 200mV)在过电压条件下钳化输入至VDD。 如果18V过电压条件是ADC输入的连续事件,则尤其需要此功能。  

    您也可以参阅其中一个应用手册以了解更多信息

    谢谢,顺祝商祺

    Abhijeet