This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB46:什么是14位并行ADC输出–JESD输入数据格式?

Guru**** 2545390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600148/ads42jb46-what-is-the-14-bit-parallel-adc-output-jesd-input-data-format

部件号:ADS42JB46

团队成员,您好!

我正在支持使用 ADS42JB46的应用程序, 您能否共享什么是14位并行ADC输出–JESD输入数据格式? (就无签名,签名,二人称赞而言)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Victor
    ADC42JB46使用JESD204B数据接口。 数据通过高速串行链路输出。
    数据格式由寄存器地址08第4位控制。 默认设置为0,表示twos补码格式。 将位设置为1将提供偏移二进制。
    此致,
    Jim B