This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8871EVM:用于EVM的SPI接口模块/GUI

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8871, DXP, DAC8811EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600108/dac8871evm-spi-interface-module-gui-for-evm

部件号:DAC8871EVM
主题中讨论的其他部件:DAC8871, DXP, DAC8811EVM

是否有用于评估DAC8871 EVM的简单SPI接口转换器(USB-SPI)?  

谢谢!

丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,您好!

    感谢您的查询。 DAC8871 EVM将MMB0主板用于USB-SPI接口。 您可以使用DXP GUI进行此操作。

    如果您想从TI e-store获取MMB0模块,您可以购买DAC8811EVM。 这也是伴随着的。 独立的MMB0模块不可用。

    此致,
    Uttam sahu
    精密DAC应用工程师