This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568EVM-PDK:具有SPI通信和读取配置寄存器的接口

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568EVM-PDK, ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600068/ads8568evm-pdk-interface-with-spi-communication-and-read-config-register

部件号:ADS8568EVM-PDK
主题中讨论的其他部件: ADS8568

大家好。

现在,我正在将 ADS8568EVM-PDK与一些SPI接口板配合使用。

我想 通过SPI通信读取ADS85的 配置寄存器。

但是,当我读取它时,ADS8568的值是“00 00 00 00”或“FF FF FF FF FF” 更改替代。

我配置 了ADS8568EVM-PDK,如下所示:  

-开关模式

-串行接口(SPI,仅使用SDO_A)

-对于SPI通信,我已在 ADS8568EVM-PDK与一些类似的SPI接口板之间连接:  

针脚1-2 -对DGND (DWIN_D)短路
针脚3-4 -对DGND (DCIN_C)短路
引脚编号5-6 -对DGND (DCIN_B)短路
引脚编号7-8 -对DGND (DCIN_A)短路
引脚编号9-10 -对DGND (DB4)短路
引脚编号11-12 -对DGND (SEL_CD)短路
针脚编号13-14 -对DGND (SEL_B)短路
引脚编号15-16 -对DGND (DB7)短路
针脚编号17-18 -对接地(DCN)短路
引脚编号19-20 - SDI (SPI数据输入) => SPI MOSI
引脚编号21-22 - SCLK (SPI时钟输入) => SPI CLK
引脚编号23-24 -对接地短路(REFBUFEN,使用内部参考缓冲器)
引脚编号25-26 - SDO_A (SPI数据输出)=> SPI miso
引脚编号27-28 -对DGND (SDO_B)短路
针脚编号29-30 -对DGND (SDO_C)短路
引脚编号31-32 -对DGND (SDO_D)短路
JP18 -对DGND短路(范围,使用内部时钟)
JP16 -非短路(在软件模式下配置)
JP22 -未短路(在串行模式下配置用于SPI通信)
JP12 -未短路(使用内部参考电压
年龄配置)
JP15 -未短路(未使用自动休眠模式)
JP21 -未短路(WR编号为高)
JP3 -未短路(使用此跳线应用FS#/CS#)
JP17 -未短路(重置为低电平)
JP3 -未短路(使用此跳线应用FS#/CS#)=> SPI CS
 
所附图片是SPI通信的信号捕获。  
 
黄色:SPI CS
蓝色:SPI CLK
粉红色:SPI数据(ADS8568响应)

回读值是否正确?  

或者我需要检查哪一点?

请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    J5和其他人的连接似乎正确。  假定所有未提及的其它跳线都处于其默认位置是否正确?

    SCLK的频率是多少? 这似乎只是被拉得高。 当您说粉色是SPI数据时,这是SDOA,设备的引脚19?

    为确保正确配置设备,请按照下图操作,数据表的图1也会有所帮助。 确保CS保持在较低水平, 变化在第32次SCKL下降边缘之前不会激活,CS变为高水平。

    此致

    Cynthia