This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:输出位流中的位密度

Guru**** 2929650 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600151/amc1306e25-the-density-of-ones-in-the-output-bitstream

部件号:AMC1306E25

大家好,我不知道输出位流中的密度。

如果100位中有10个1s,则密度为1/10。 我们也可以看到两个1s在10位中,因此密度更改为2/10。 我们考虑密度的时间段是什么?

此部件与C2000 MCU中的SDFM功能块兼容,对吗? 但这部分中的时钟引脚和C2000 MCU都是输入,因此我们需要一个外部时钟来驱动时钟引脚,对吗? 为什么我们不在内部设计时钟,而是将时钟引脚作为输出?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard:

    一般而言,AMC1306的浓度含量将通过滤波器OSR设置进行评估,但您可以对10,20或100个样本等任意数字进行同样的评估。 AMC1306E25与C2000 SDFM兼容,此特定版本的器件使用曼彻斯特编码, 这意味着SDFM仅接收DOUT位流,时钟细节在SDFM外设内解码,但您仍需要外部时钟来驱动AMC1306的CLKIN。 AMC1303是AMC1306的姐妹部件,内置时钟,因此无需在该部件上使用外部时钟源。