This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用交流引线进行阻抗测量。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/600117/ads1299-impedance-measurement-using-ac-lead-off

部件号:ADS1299

我正在尝试使用交流导联脱落检测(6uA,31.2Hz)测量导联阻抗,如附件中所载。  当返回路径为高阻抗或开路时,尽管波形失真(请参阅随附的),我仍获得测量值。  当前路径是什么?e2e.ti.com/.../AC-lead-lead_2D00_off-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    在您的设置中,ADC测量的电压实际上只是通道正输入上电阻器的压降。 我们知道这是因为理想情况下,负输入是高阻抗,所以实际上您只是感应流经5.99 kOhm电阻器的电流。 在这两种情况下,您测量的电压幅度应相同,因为在这两种情况下,您测量的是6 uA (5.66 kOhm,应为36 mV)。 在这两种情况下,我们都看到大小相同,因此这是预期行为。

    但是,当您在地面前面添加1 MOhm电阻时,会发生一些奇怪的事情。 这是因为在理想情况下,通过1MOhm电阻流过6uA的负输入处的电压为6V。 这超出了PGA的共模输入范围,并且超出了电流源的合规电压。 我不确定是什么导致了这种奇怪的波形,但设置肯定超出了设备的正常工作条件。

    但是,使用您的设置,您肯定能够感知Rp中的变化。

    此致。
    Brian Pisani