This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:VCC=3.3V SPI=5V电平

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599891/tsc2046e-vcc-3-3v-spi-5v-level

部件号:TSC2046E

尊敬的先生  

作为标题  

请问 TSC2046E支持VCC=3.3V,SPI可以使用5V电平吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    数字I/O电源必须小于或等于Vcc。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师