This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9120:有关输入信号的基本问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/599691/ads9120-basic-question-about-input-signal

部件号:ADS9120

您好,

我想问你一些基本问题,如下所示。

1) FSR = DR =+/-参考电压

   为了确保最大DR,我们应该使用Vref/2 (=VCM)作为输入运算放大器(+V)的中间点,对吗?

2)如果使用"Unipola"

   当我们使用"unipola"时,您会告诉我优点和缺点吗?

   我的理解是,

     *优点

       -驱动输入的Opeamp号 只是一个。 (=输入电路简单,功耗较低等)

     *缺点

       - 无法删除"共模噪声"

       - DR 变为半模(1/2),即“0 - Vref”范围。 (输出代码为 “0 - 7FFFF”)   

    我的想法怎么样?

3)输入电路,用于Unipola使用

   当我们使用"unipola"时,我们应该如何设计输入电路?

   只需将"VIN_M"针脚连接 到GND,好吗?

   或者注册使用的功能更好吗? 或通过寄存器连接到1/2Vref??

如果您的建议能让我很好地理解,我将不胜感激。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takumi-san,

    我将通过电子邮件就此问题与您联系。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul-san,

    感谢您的回复!
    是的,我明白了。
    我的电子邮件正在关注。
    suzuki.takumi@teldevice.co.jp

    此致,