This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8341:ADS8341输出引脚问题,更换新PN,问题消失

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1091958/ads8341-ads8341-out-pin-issue-replace-new-pn-issue-disappear

部件号:ADS8341

您好,Tier

    我们使用的ADS8341E,6个不能输出 200pcs,,但替换了新PN,问题消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhongjian:

    首先,欢迎来到TI E2E社区!

    200个设备中有6个设备出现故障,这是非常高的。  故障可能有2个原因之一。

    1. 装置暴露在超出设备最大额定值的电压下。  这可能是由于在组装或处理设备时ESD损坏造成的。  这些部件在正常操作期间也可能由于过电压而损坏。  一个常见原因是输入放大器在较高的电源电压下工作,在故障条件下,输出进入放大器电源导轨,超过ADC输入电压额定值。  

    2. 不符合定时要求,电源电压过低或针脚连接不正确。  大多数ADC可能仍能正常工作,但某些设备无法正常工作。  请验证/SHDN引脚是否连接到+Vcc以及数字逻辑电平是否正确。  VHI>3V,VLO<0.8V。

    这些部件是否永久性损坏?  您是否可以将坏部件放在工作板上,以查看它们是否正常工作?  如果您可以发送一张包含输入放大器和参考的示意图图片,我将仔细查看一下,看看我是否可以找到导致设备故障的可能原因。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用