This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1336-Q1:输出异常

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1336, AMC1336-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092139/amc1336-q1-output-is-abnormal

部件号:AMC1336-Q1
主题中讨论的其他部件:AMC1336

尊敬的团队:

当AMC1336QDWVRQ1用于电压采样时,输出应仅在上升沿(时钟20MHz)后翻转,即最窄的输出脉冲应为50ns, 但我们在测试过程中发现了以下异常翻转, MCU读取的负 电压值从0V到几百伏不等,请帮助分析,谢谢您~
深蓝色通道1是时钟信号,天蓝色通道2是AMC1336输出信号

在-20度的低温下偶尔会出现此故障。 当我们将标为绿色的电阻器从46.4ohm更改为11ohm时,我们可能会在室温下再次出现此故障。

当我们将标记为红色的22uF更改为47uF,并将电阻标记为绿色 的46.4欧姆时,故障将消失。

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    最可能的原因是时钟信号超出了AMC1336-Q1或时钟和数据被送入过热的数字滤波器的规格。 AMC1336-Q1要求40 % 的最小时钟占空比,高电平为0.7xDVDD,DVDD=5V时为3.5V。 从图片上看,我无法判断是否违反了这些规格,但时钟信号肯定不理想。 电阻器R2412应靠近时钟输出,电容器C2406应靠近AMC1336-Q1的时钟输入。 对于数字数据线,我们通常建议使用50欧姆和10 pF的RC值。  

    使用11欧姆电阻器时钟信号是什么样子?   

    您的意思是22pF到47pF吗?  

    能否使用来自信号发生器的时钟信号重新创建测试?