This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:收到的电路板似乎有缺陷

Guru**** 2586505 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38J84, DAC38RF89EVM, DAC38RF89

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617482/tsw14j57evm-received-what-appears-to-be-a-defective-board

部件号:TSW14J57EVM
线程中讨论的其他部件: DAC38J84TSW14J56EVMDAC38RF89EVMDAC38RF89

收到新的TSW14J57EVM后,我们将其连接到DAC38J84并为其通电。  我注意到只有几个电源滑轨指示灯LED亮起。  我探测了主板的不同电源,发现VCCIO_1.8V开关电源具有其使能断言高(PSEN3),但输出为零。  在卸载主板后,我使用DMM测量不同电源导轨的接地电阻,并确定VCCIO_1.8V显示为硬短路。  其它所有滑轨都没有。  

我认为我需要更换电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,

    这是TSW14J57EVM还是TSW14J56EVM? 如果这是TSW14J57EVM,您是否提供了至少2A电流的外部12V? 如果是TSW14J56EVM,您是否提供了5V电流且至少为3A?  您是通过经销商订购此主板的吗? 如果是,他们应该 能够为您处理更换订单。 如果没有,请向我们发送 一个发运地址和电话号码,我们将尽快为您提供更换主板。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,

    TSW14J57尚不支持DAC38J84。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一款TSW14J57EVM。 是的,主板已配备相应的电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,

    TSW14J57尚不支持DAC38J84 - DAC38J84在TSW14J56上受支持。 您需要返回TSW14J57并获取TSW14J56。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有一个TSW14J56,但想要瞄准Arria 10器件。 我们计划使用TSW14J57,但要使用我们自己的自定义固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,

    如果蓝色电源指示灯未按照用户指南(表3)亮起,则表明存在问题。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     我需要一 个DAC38RF8x_LMF_841.ini文件。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF8x_5F00_LMF_5F00_841.iniUser

    文件已附加。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jim

    我认为在使用tsw14j57和dac38rf89evm时需要固件。

    请给我文件

    此致,

    永康
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康比

    对于您拥有的TSW14J57EVM版本,此固件不存在。 下一版本的主板将具有同一系列的器件,但具有更多的门,使我们能够提供工作的DAC固件。 但这些主板和固件至少在一个月左右的时间内不可用。 如果您想尝试在您拥有的EVM上使用示例源代码,我们可以为您提供此示例源代码。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    您好,

    我在TI官方网站上看到了DAC38RF89的TSW14J57支持评估,因此我购买了TSW14J57,但发现无法对其进行评估,因此我想申请TSW14J56,所以卖家要求我提供一些证据。 可以帮帮我吗?

    谢谢!

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康

    您可以向他们发送DAC38RF89EVM用户指南,该指南调用了将 DAC 板连接到TSW14J56EVM而不是TSW14J57EVM的功能。 TSW14J57EVM目前仅支持ADC产品。 如果您需要更多帮助,请向我发送他们的联系信息,并通过电子邮件或致电他们。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    您好,非常感谢您的帮助,

    因为我想退回tsw14j57,但卖家不会更改,

    请提供通信字符串以验证TI是否批准退回/更换套件,您能帮我吗?

    此致,

    Yongkang,ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康比

    谁是卖家? 您能否提供您的配送地址和电话联系方式,以便我们开始发送更换设备?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    非常感谢你的帮助。 问题已解决。 我正在使用TSW14J56EVEM和DAC38RF89EVM。


    但我遵循用户指南,频谱上没有波形。 我的软件配置是否有问题? 请参阅随附的屏幕截图。

    此致,

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康比

    您是否将614.4MHz时钟源连接到DAC EVM的J4? HSDC Pro GUI中的数据速率设置 错误。 此频率应为819.2MHz。 这是DAC时钟频率除以插值系数。 您的DAC PLL是否已锁定? 请向我发送DAC GUI上DAC38RF8x选项卡下的时钟选项卡的屏幕快照。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    您好,

    下面是一些屏幕截图。 频谱上仍然没有波形,  

           但是,tsw14j56evm上的D1和D2 LED是正确的,D1关闭且D2闪烁,

    此致,

     

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    你能告诉我什么错了吗? 频谱上没有波形。

    谢谢!

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康比

    您正在使用较旧版本的DAC GUI运行。 从TI网站下载最新版本。 这应该是v2p0。 确保从DAC EVM上移除跳线JP10。 我还注意到您在HSDC Pro中使用了错误的ini文件。 您需要  选择'AC38RF8x_LMF_841"。 您选择了821 。 我已 使用您的设置运行我的设置并获得有效输出。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    您好,

    我在网站上看到该软件没有您提到的v2p0版本的GUI。

     请参阅屏幕截图。

    此致,

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jim

    您好,

    请向我发送v2p0的安装包。

    谢谢

    此致,

    永康
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康比

    Web上的版本A为2p0。 请继续下载此文件。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jim

    我的计算机中的软件是 Rev A

    你能给我2p0视觉ZIP吗?

    谢谢

    此致

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jim
    您好,
    您能在此处给我发送zhe软件zip吗?
    我将不胜感激。
    谢谢!
    此致,
    永康
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jim

    您好,

    我认为2p0版本的软件如图1所示,我计算机中安装的软件是图2所示软件的Rev A版本。

    标题位置中没有v2p0。

    谢谢!

    此致,

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康比

    您的计算机运行的是旧版本。 请将其卸载并使用网站上的一个。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Jim

    您好,

    我已经从网站上下载了几次,多次安装,或者这个版本,所以请您在这里直接将安装包发送给我。

    此致,

    永康
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以从以下链接下载:
    txn.box.com/.../x2fyvgpxt21r9efz8jx01fuglup9tyh3
    此致,
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jim

    您好,

    我安装了您发送的安装包,类似于官方网站,安装在相同的旧版本之后,

    我怀疑官方网站是否错误。 尽管安装包的名称是v2p0,但实际上它是安装包的旧版本

    此致,

    永康

     安装软件后,版本屏幕截图如图1所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Jim

    您好,

    请 帮助我了解此安装包是否与名称不匹配。

    谢谢!

    此致,

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jim

    您好,

    文件已发送给您,在我的计算机中给它点错了什么?

    此致,

    永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永康

    这与TSW14J57EVM有关吗? 如果是这样,它目前不支持任何DAC EVM,您必须将其更换为TSW14J56EVM。 这不是您的计算机的问题。 FPGA需要更换为更大的部件,我们已在该主板的下一个版本中完成了这项工作。 E版将与DAC EVM配合使用,但在2-4周内不可用。

    此致,

    Jim