This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:HSDC Pro 4.70 版本CAN'不选择ADC选项卡,然后选择"ADC32RF34_8224"使用带Xilinx®︎KCU105的HSDC Pro中的下拉菜单

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45EVM, ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619356/adc32rf45evm-hsdc-pro-4-70-version-can-t-select-the-adc-tab-and-select-adc32rf34_8224-using-the-drop-down-menu-in-hsdc-pro-with-xilinx-kcu105

部件号:ADC32RF45EVM
Thread: ADC32RF45中讨论的其他部件

你(们)好

我设计 了ADC32RF45EVM 板和KCU105EVM板。

“HSDC Pro with XilinxRegisteredKCU105用户指南(SLAU711–2017年3月)”中带有KCU105板的ADC32RF45EVM设置示例

按以下步骤设置硬件:

“1~9”。

但是,"10.  打开HSDC Pro,选择ADC选项卡,然后使用下拉菜单选择"ADC32RF34_8224"在 HSDC Pro 4.70 中不受支持。

但是,我在下拉菜单中看不到“ADC32RF45_8224”。

我希望完成此示例。

什么是问题?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kim:

    此INI文件似乎未包含在发行版中。 有人会研究此问题并很快与您联系。

    肯尼亚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IM,

    它看起来像是ADC32RF45的2个INI文件没有进入HSDC Pro发行版。  我已附加了丢失的INI -能否将其放入ADC Files文件夹并查看其是否正常工作?

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC文件

    肯尼亚

    e2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_8224.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken C

    感谢你 的帮助。

    我将尽快尝试.ini文件并回复结果。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken。

    我尝试ini文件。

    但是,下面是错误消息。

    "配置ADC
    cmd_exece_error
    控制命令失败时出错"

    问题是什么? 您知道吗?

    请帮我...

    此致,

    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    在运行HSDC Pro之前,您是否使用Vivado加载FPGA? KCU105上的LED指示灯的状态是什么? 您使用什么配置文件加载ADC EVM? 您能否发送HSDC Pro GUI的屏幕截图?

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    感谢您的回复。

    1. 我正在下载“C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\Firmware\KCU105_TI_DHCP.bit”。

    2. KCU105主板状态和用户LED都是绿色的。 (DS2-init,DS3-Or 'd电源正常,完成...)

    3. adc32rf45evm配置文件? 我正在GUI中绕过模式设置。

    "HSDC Pro with XilinxRegisteredKCU105"文件版本 SLAU711–2017年3月。查看

    此致,

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    1.我们需要确保FMC电压是否按照 KCU105用户指南第8页进行设置

    2.应根据  KCU105用户指南第19页第6点和第7点的要求设置ADC中的DCLK除法器

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我按以下方式设置硬件。

    6.2 编程FPGA
    6.3 调整FPGA FMC设置
    6.4 IP地址并连接到HSDC Pro
    7.3 ADC32RF45EVM (具有KCU105板设置示例)

    7.2 Tm10打开HSDC Pro,选择ADC选项卡,然后使用下拉菜单选择“ADC32RF34_8224”。
    正如我所知,“ADC32RF34_8224”是错误的。

    此致,

    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    您的设置现在是否正常工作? 我无法用您的最新回复来判断。

    此致,

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    我设计了ADC32RF45EVM 板和TSW14J56-REV D EVM板。

    和高速数据转换器Pro v 4.70 -> 4.00 降级。

    示例项目已完成。但是 ,ADC32RF45EVM 板和KCU105 板 仍然不工作。

    “ADC32RF45_8224.zip”文件对我来说非常有用。

    非常感谢。

    此致,

    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我设计了ADC32RF45EVM板和TSW14J56-REV D EVM板。

    和高速数据转换器Pro v 4.70 -> 4.00 降级。

    示例项目已完成。但是,ADC32RF45EVM板和KCU105板仍然不工作。

    ADC32RF45EVM板设置相同。我认为KCU105板设置有问题。

    但是,我不知道什么是问题。

    感谢你的帮助。

    此致,

    Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim,

    查看这些文件是否有帮助。

    此致,

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_KCU105_5F00_files.zip