This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF86:DAC38RF86

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616879/dac38rf86-dac38rf86

部件号:DAC38RF86

我们将讨论在多个DAC38RF86器件之间保持一致性和同步的方法。 它适用于波束成形应用。 我们希望在最初校准系统,但在设计的使用寿命内不进行进一步校准。

是否有FAE可以与我们一起审核此申请?

谢谢,此致
标记

[编辑10/19/179:44am] ,[讨论10/19/1711:19][解锁13:40]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!  

    想知道此问题是否已解决?   对于延迟的回复,请提出建议并深表歉意。

    此致,

    ~Leonard    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,

    下周星期四,我将与Brad Davis进行讨论,讨论这一同步概念。

    感谢您的提问。

    此致

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Mark,很好听。  在这种情况下,我们将继续并关闭此线程。  再次对它'丢失'表示歉意。

    ~Leonard