我们在CERN的其中一项设计中使用ADS1281来测量加速器磁铁上的电流。 这是一种低频,高分辨率,高精度的测量,我们需要达到百万分之一的性能。
在测试某些ADS1281板时,我们观察到极低电平,低频周期性音,这些音频不会显示 Σ-Δ 空闲音的线性频率电压特性。 不同ADC (≈1 Hz)之间的音调频率略有不同,但在研究的单位中,振幅相差最多15 dB。 在某些情况下,它们不会造成问题,而在其他情况下,它们只能解决我们可能遇到的问题。 振幅很小,最坏的情况下,我们看到了大约在10Hz频率下的6.5 UV pkpk的音调。
这些音调似乎来自ADC,而不是来自信号调节电路或输入信号:使用高增益,低噪声差动放大器仔细研究了ADC的模拟输入。 未看到类似音调的信号。 可以排除通用耦合机制,例如通过电源线,电压基准或共模偏压,因为我们在同一电路板中有三个ADS1281通道,在不同情况下,其中一些通道不显示音频,而另一些通道在不同级别显示音频。
为了评估我们在过滤后发现的问题,我们从M0和M1中获得了1单元的比特流,以查看是否可以在比特流中看到问题。 下面是两个不同的ADS1281通道的结果。
我还在下面显示了两个设备的M0和M1全带宽频谱–请注意,具有高音的“坏”设备也具有常规空闲音的不同分布。 其中更多出现在M1数据流中。 此外,在M0流中看到的空闲提示音周围的侧带也不同。 我们讨论的一个假设是,这可能与另一种情况有关。 一位同事建议,也许是内部抖动发生器的振幅或频率的传播,还是使用其他频率进行某种类型的跳动? 或其别名版本。
如果有人能给我们提供一些提示,我们将不胜感激。 目前,我们正在更换显示此音调的ADC,其音量对我们来说是不可接受的。 我们认为低于1.5uV pk的问题对于我们来说是可以忽略的。