This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.8725万:使用LM9.8725万的死帧

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620332/lm98725-dead-frames-using-the-lm98725

部件号:LM9.8725万

大家好,

我们有一个CCD传感器,它输出4个模拟信号,这些信号连接到2个LM9.8725万s (连接到每个AFE中的2个通道),这些信号以CMOS输出格式从DOUT引脚输出数据。  

两个AFE都获得相同的INCLK (在ADC时钟运行,即2x CCD时钟)和SH_R,它们获得相同的控制寄存器值,并生成相同的控制信号, 但只有第一个控制信号引脚连接到CCD传感器(第二个AFE的控制输出引脚未连接)。 AFE使用CDS采样模式。 仅使用每个CMOS输出的高字节(即生成8位像素值)。

大多数时候,我们从所有16个DOUT引脚获得的数据都是正确的,但有时在第二个AFE中,我们会得到死帧。 在这种故障状态下,AFE会随机创建死帧,其中CMOS输出为整个帧提供零(0x00)。
在整个设备的重置和初始化之后,此故障状态仅在2 % 中发生,然后它将一直随机失败,直到下一次重置。
在设备重置和初始化后的其余98 % 中,所有操作都一致且正确。
从故障状态恢复而不重置整个设备的唯一方法是重置状态机和AFE的寄存器(通过register命令), 然后发送故障状态相同的寄存器值(仅重置状态机不起作用)。
但是,所有控制信号都是正确的(即使未使用它们),如果我们读取所有寄存器并将它们与第一个AFE (工作正常)进行比较,则所有这些信号都匹配(单独的PGA和ADAC偏移值除外)。

这种情况始终只发生在AFE #2上,而不会发生在#1上,同样的硬件的其它原型中也是如此。
两个AFE基本上以相同的方式连接,但是,仅转发AFE #1的控制信号(对于CCD传感器和摄像机接口),AFE #2仅对基于相同输入时钟的信号进行采样。
请注意,如果选择了固定AFE CMOS输出测试值(通过寄存器设置),则正确的值也会出现在故障状态的数字输出中。

由此得出结论,AFE #2中的所有功能块似乎都工作(SH和高速信号生成,输入采样),但AD转换存在某种随机问题,导致随机创建的整个传感器帧的值为"0x00"的"死"帧...
我想知道您是否曾在LM9.8725万中看到过这样的效果,以及如果未在AFE #2中连接控制信号这一事实可能会对其产生任何负面影响。

随附的图显示SH_R信号(蓝色)每95us发送一次脉冲,DOUT6 (粉红色)每隔一段时间就可以看到死帧。

提前感谢。

此致,
Inaki Lujambio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inaki:

    感谢您的提问。 我将联系负责此设备的应用工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉回复太晚,我正在调查您的情况,我会尽快告知您我的建议。

    此致,

    Costin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inaki:

    如果我理解正确,您在系统的2 % 中遇到此问题。 对于您系统的2 % ,硬件重置后问题不会消失,但在软件重置并重新加载寄存器后问题会消失,对吗?

    当您遇到故障状态时,是否可以重新读取寄存器? 您读回的值是否与您写的值匹配? 如果任何值发生变化,则可能提示问题发生的位置。

    您能否执行几次ABA换用以帮助确定问题出在主板,设备还是位置? 首先,在出现此问题的主板上,您能否互换两个芯片并重新测试? 问题出在芯片还是位置? 其次,您是否可以将故障位置的IC更换为已知正常工作的主板? 另外,请将已知正常工作的IC放在故障板上以帮助关联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inaki:

    在我看来,这似乎是一个时间问题。
    如果我理解正确,则AFE1控制两个CCD。 是否可以交换AFE? 我希望新的2号AFE能得到相同的结果,从而产生死帧。 第二个AFE不向CCD编号2提供控制信号,它不会在内部正确调整采样信号

    谢谢!
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我们测试的所有10个原型系统在大约2 % 的设备启动情况下都进入"死帧"故障状态,即如果我们重新启动任何设备100次,则无论我们使用哪一个系统,我们平均将出现2次故障状态。 一旦处于此状态,所有生成的帧中大约有10 20 % 以看似随机的顺序死机(请参阅第一个接线柱中的示波器图),而其余的都是正确的,但这仅发生在AFE #2中。

    如果我读取故障状态下的寄存器,则故障AFE (AFE #2)中唯一不同的寄存器是与PGA增益以及模拟和数字偏移相关的寄存器,差异很小。 在AFE #1中,相同的寄存器也不同(工作正常)。 如果我重新发送AFE #2处于工作状态的值,问题仍然存在(除非我重置状态机器和寄存器)。

    一旦处于故障状态,返回工作状态的唯一方法是重置整个系统(关闭/打开电源)或重置状态机器和寄存器的AFE软件。

    谢谢你。
    此致,

    Iñaki Lujambio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Costin:

    我们测试了所有10个原型设备,它们的表现都是一样的,所以如果我们按照您的建议交换AFE,我们当然也会在新AFE #2中得到相同的故障状态。
    换言之,这有力地证明它不是单个AFE芯片的故障,而是一个系统性问题,其性质尚不明确。

    确切地说,第二个AFE不向CCD提供控制信号,它仅用于采样和AD转换。
    但是,由于两个AFE都从外部源获得完全相同的ADC时钟(没有PLL以尽量减少计时问题), 如果我们还假设存在与ADC相关的某些单独(但恒定,几ns) AFE组件时序差异,则可以通过采样微调设置(锁模时间和采样时间)来补偿这种差异。
    首先,此问题不应导致~10 20 % 死帧,而是导致帧形状不良的100 % (由于时间错误,它要么坏要么好,但没有抖动)。
    此外,我们尝试通过修改微调来调整采样时间,但对死帧没有任何影响(当然,好帧根据新的采样定时设置进行更改和移动)。

    下图显示了我们系统的结构图:

    谢谢你。
    此致,

    Iñaki Lujambio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inaki:

    同意您的所有意见,但我仍怀疑存在时间问题。
    是否可以探测AFE的时钟输入,控制信号并进行抖动比较?
    正如您所提到的,由于它只是2 % ,这不是延迟问题。

    此致,
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Costin:

    在深入研究了两个AFE的控制信号后,我们得出结论,问题不是来自案例2 % 中的AFE 2,而是来自案例1 % 中的每个AFE。 它看起来好像只有AFE #2有故障(并且错误地暗示其不同的电子环境可能有特殊之处),因为在我们的设置中,死帧总是出现在AFE #2上。

    换言 之,这似乎是每个AFE芯片都有的一个系统问题,在执行完全重置(关机/开机或状态机+完全寄存器重置)时,出现n ü~1 % 的机会。

    问题在于,当处于故障状态时,SH请求和SH间隔之间的时间在所有情况下都不再是恒定的,并且在所有帧(SH_R-***)的大约10 % ... 20 % 中突然出现~20ns延迟。

    我们总是假设问题出在AFE #2,但这只是因为AFE #1是向CCD模块提供控制信号的组件,因此其自身的采样始终是正确的,无论它是否延迟。 然后,其他AFE #2信号有时出现在较早(AFE #1故障状态)或较晚(AFE #2故障状态),这会导致AFE #2在错误的时间采样,从而导致AFE #2输出上出现"死帧"现象。


    下图显示了AFE #1和AFE #2在工作状态下的SH (SH1输出)和RS信号,其中:
    -黄色:1号AFE的sh
    -绿色:AFE #1的RS
    蓝色:2号AFE的sh
    -红色:AFE #2的RS


    在这种情况下,所有SH和RS信号在1到2 ns内完全一致地对齐,因此在两个AFE中采样始终正确,如下所示:


    在下图中,我们可以看到AFE #1有时相对于AFE #2延迟的状态(抖动似乎出现在AFE #2中,原因很简单,因为示波器的触发器位于AFE #1的SH中),

    因此,采样信号不匹配:


    相反,下图显示了相对于AFE #1,AFE #2有时是如何延迟的。

    两个AFE获得完全相同的SH请求信号,结果是其中一个AFE在案例的1 % (系统重置或AFE完全软件重置后)中有时会(在SH请求脉冲的10 % ... 20 % 周围)产生大约~20 ns延迟的SH间隔 (几乎是像素周期的一半),导致CCD数据采样错误。

    我们还使用20.000 测试周期运行自动测试设置,通过信号完整性检查执行重置,并且2.1 % 完全处于故障状态(即 每个AFE的1.05 %)。

    因此,AFE芯片内似乎存在一些一般和系统的情况,在启动案例的1 % 中,这会导致这种延迟突然,偶尔发生,直到下一次完全重置。 这也表明除了设备启动时的"init - check - reinit - check"循环之外没有其他修复方法...

    您对此有何想法?

    非常感谢。
    此致,

    Iñaki Lujambio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inaki:

    在我看来,内部PLL在重置后不稳定。 系统是否在发送软重置前等待50mS?
    我指的是数据表第84页注意:
    "在启动或停止INCLK之后,或在软件重置之后(注册第0页,地址
    1,[4:3]),用户应等待50毫秒,以使内部PLL和逻辑在之前稳定下来
    正在恢复串行接口通信。"
    根据图片,SH间隔已损坏,在工作台上正常运行时,尚未报告此问题。 我认为唯一可能发生这种情况的方法是使用一个不稳定的PLL

    谢谢!
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Costin:
    是的,在启动INCLK并在软件重置后,我们会暂停100毫秒。 您的基准测试中可能没有报告任何问题,因为向CCD提供控制信号和采样的单个设备即使在SH间隔内存在抖动,也不会显示任何问题。
    SH_R与SH间隔开始之间的时间间隔是否应为每种设计的设备常数? 除了PLL之外,还有什么可能对该延时产生影响? 您能想到任何可能对其产生影响的寄存器设置吗?

    谢谢!
    Iñaki Lujambio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Inaki:

    由于PLL和逻辑稳定(100mS已足够)且MCLK和SH_R相同,我不理解为什么SH和RS不稳定。
    正如你所说的,不稳定是半钟。 请将注册设置通过电子邮件发送给我:
    costin.cazana@ti.com

    谢谢!
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将像素时钟更改为值的一半(从21.6 MHz降至~10MHz)也导致抖动时间是时间的两倍(从~20ns -->~40ns)。  这意味着抖动似乎等于一个INCLK周期(INCLK = ADCCLK =2*PIXCLK)。 因此,正如Costin在上一篇文章中所说的,半个像素周期。

    此外,我们测试了死帧(抖动)现象也可能由INCLK更改事件(无任何重置等)引起。 为此,我们运行了一个测试系列,包括在21.6 MHz和~10 MHz之间连续更改PIXCLK的1万次。 令人惊讶的是,我们发现抖动状态只出现在~1 % 的情况中(即在两个AFE上),这种情况专用于更改为更高的21.6 MHz时钟,而不适用于更改为10 MHz时钟。 在21.6 MHz和13.5 MHz之间更改PIXCLK时也发生了同样的情况,但当我们测试21.6 MHz-18 MHz的更改时,抖动状态出现在案例的2 % 上,当更改为18 MHz时,案例的~50 % 显示;当更改为21.6 MHz时,案例的~50 % 显示。  当我们使用较高的CCD时钟时,抖动似乎会出现。

    此致,

    Iñaki Lujambio