This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非线性相Butterworth -可以是反别名滤波器吗?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619099/non-linear-phase-butterworth--can-be-an-anti-alias-filter

尊敬的各位:

我在几个文献中看到Butterworth过滤器用于抗锯齿过滤器。

通常,信号有多个频率组成部分。

Butterworth具有非线性相反应。

因此,信号在经过滤波器时会受到干扰。

那么,如何将其用作抗锯齿滤镜?

此致,Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉苏尔

    Bessel是一种非常常用的有源滤波器类型。 它具有线性相位响应,最高可达截止频率。 通常,将截止频率设置为比最大相关频率高十年,以最大限度地减少相移效应。 如果您还没有这样做,我建议您使用过滤器专业版或过滤器设计器。 过滤器设计器是免费的有源过滤器软件,允许您在Web上开发不同的过滤器设计。 filter pro是一个较旧的可下载过滤器设计程序。 下面是讨论不同活动过滤器类型(优点和缺点)的参考。 下面还有一个过滤器设计器的链接。

    focus.ti.com/.../sloa088.pdf

    www.ti.com/.../webench-filters.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rasool,

    任何滤波器都会引入相位延迟,某些滤波器反应与其他滤波器相比,在频率上的相位非线性程度更高或更低。 与Butterworth和Chebyshev反应相比,Bessel和线性相滤波器产生的线性相比频率反应更强。 但是,后一种响应可以 在通带中提供更平坦的振幅响应,这可能比相位失真特性更重要。 通常, 为反锯齿滤波器选择Butterworth响应,因为它提供任何常见滤波器类型的最平坦振幅与频率响应。

    我在网上找到了一篇关于 为ADC设计反锯齿过滤器的好的EDN文章。 作者 在 标有Ideal and Practical Filters (理想和实用筛选器)部分的最后一段中讨论了阶段问题。  

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现平面度和相位延迟之间存在着一种平衡。
    它完全取决于应用程序选择哪种类型适合作为反锯齿滤波器。
    在某些应用中,使用Butterworth滤波器时,信号可能会失真。


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ras,

    当然,还有其他的反应,如贝塞尔和埃基波纹,它们将提供比  巴特沃思更多的线性相特性。  不幸的是,它们没有提供巴特沃思的最大程度的平坦通行带反应。 这就成为 了一个妥协的问题,以及在应用程序中提供最佳整体性能的因素。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     指向sloa088.pdf的链接已断开。 请更正链接。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Viking,

    今天上午似乎有许多链接无法正常工作。 从我所能得到的信息来看,sloa088.pfd是TI的Op amps for Everyone书籍的第16章,其中涵盖了有源过滤器。

    我尝试的每一个TI链接都没有找到它;但是,我在MIT网站上找到了一个链接,其中有pdf格式的书籍:

    当然,内部必须有人处理链路问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程