This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:ADS1120配置寄存器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621449/re-ads1120-configuration-registers

主题中讨论的其他部件:ADS1120Hi,Sr. Benjamin。

我对这部分有疑问。 我不知道写这篇文章是否正确。

我们是否需要在每次要执行新测量时配置所有寄存器,还是要更改通道?

现在,我在所有测量范围中都遇到了偏移问题。
此时,我们只有一个初始配置整体,我们在两种情况下执行此操作,即重置后和通电时。
完成此配置后,我们只向ADC发送两条消息。 寄存器1 (用于选择输入(2))和启动/同步的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    欢迎参加论坛!  我将您的帖子与之前的主题分开,因为该主题与之前的主题略有不同,且已有3年历史。  关于寄存器配置,只需在要更改设置时写入寄存器。  此外,您不需要写入所有寄存器,只需写入要更改的寄存器。

    ADS1120没有自偏移校准,因此如果您看到偏移问题,我建议将ADS1120的多路复位设置为"AINP和AINN短接到(AVDD + AVSS) /2",然后使用该转换结果,通过从模拟输入的转换结果中减去结果来校正偏移。

    如果您不更改配置并且使用单一转换模式,则只需发送start命令即可开始新的转换。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    好的。 我将更改提取度量的形式。

    奇怪的是,在开始测量时,所有样本都正确,0或±1,偏移正常。 当采样数大于或小于500或1000时,某些ADC可能出现故障,但通常大多数ADC都正常工作,没有故障。
    当ADC测量不良时,如果我们对Proto执行重置或断电。 错误的ADC恢复正常工作。    

    好的。 我们更改度量块,首先测量偏移量,然后再测量输入量。

    好的。 谢谢你。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对ADS1120还有其他问题。 它与标记的有关。

    例如,我已经看到这些组件有不同的代码。

    故障率较高的部件具有以下代码。
    组件顶部:ADS1120/71KG4 / A82V
    在僵尸网络中:Malasya / M27 / Axx 或 M28 / Cxx

    此类组件在测量期间存在许多故障,并且仅在其中一个输入中存在故障。


     没有故障率的另一个部件具有以下代码。
    组件顶部:ADS1120/44KG4 / ACKV
    在植物中:M82 / E1E (它不会影响malasya词)

    此部件不存在偏移故障。

    您能告诉我这两个代码之间的区别是什么吗? 如果第一个组件在生产过程中可能出现问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    封装顶部的数字提供了有关设备打包时间的信息,以及有关组装/测试站点和批次跟踪信息的代码。  前2个数字表示制造的年份和月份。  71表示2017年,第一个月(1月)。  44个将是2014年4月。  

    关于有问题的设备代码,我们没有收到任何问题报告。  您的设计可能处于边缘状态。  如果您将您的示意图发送给我,我可以尝试评估您可能会发现某些问题或可能存在问题的领域的原因。  此外,如果您可以向我发送您正在使用的配置设置,那也会很有帮助。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bob。

     

    谢谢你。

     

    我给你们寄了一个设备类似单元的示意图。 此设备有8个电池,两个电池输入。 所有单元都使用CPLD进行控制。 如果您需要我发送给您的所有示意图,没问题。

     

    如果我连接DE电阻器R35和R43,电路工作正常,则此配置的检测正常。 这些电阻器将负极输入固定到单元的GND,擦除或匹配电位。

     

    在这种配置下,电路工作正常。 但我需要ADC的两个输入都能使用真正的差分配置。

     

     

    当我在没有电阻器的情况下完成测试时,许多输入都正常工作,偏移为0或±1,但一些输入开始工作不正常,此输入测量的偏移量可以在12点和180点之间。

     

    我想这个问题是因为输入电位和ADC的模拟GND之间的噪声或差而产生的。 输入只具有电容器(1621.63165167亿),用于互连或将输入与ADC的模拟GND匹配。

     

    我认为这是问题所在,但我不理解我在哪里遇到了问题,以及如何通过潜在的可能性来消除问题。

     

     

    电路有一个变化。 AVss为2V7,AVdd为- 2.7。 初始电压为3V3和-3V3,但在测试期间,我改变了电压。 我认为这是没有必要的,但我已将其固定为2V7。

    数字和模拟部分的单元GND相同,但我已经为单元的不同部分对数字和模拟进行了分段,我只将ADUM的GND或C90的负极引脚放在附近。

     

     

    谢谢你。

     

    David。

    e2e.ti.com/.../2705.Analogue.20m_5F00_V1.00.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    让我们从模拟电源开始。  最初您使用的是+/-3.3V或6.6V跨距。  这非常接近ADS1120数据表第5页的表6.1 中显示的绝对最大值。  其次,-3.3V 超过AVSS至DGND的绝对最大值。  很可能是设备此时已损坏。  即使使用+/-V 2.7 ,也可能存在问题,因为此电压接近绝对最大值,根据调节情况,可能会超过此值。  对于使用双极电源的模拟电源,我建议使用调节良好的电源的2.5 V。  使用充油泵的直接输出可能会有一些噪音。  从充电泵上,我建议使用低噪声LDO线性稳压器,以帮助降低噪声并更好地调节电源。  我还看到您使用的是2.5V参考电压,您可能会考虑使用ADR431参考电压来供应AVDD。

    很遗憾,我在示意图中看不到R35或R43,因此我无法判断这些设备在做什么。  也许您指的是R14和R205?  如果是这种情况,则必须确保输入不会浮于共模范围之外。 安装电阻器后,共模将围绕中模拟电源建立。  您的传感器如何供电?  传感器如何保持正确的共模?  

    使用双极电源,当AINN连接到AGND时,您仍有差分测量。  但是,根据您的设计,我想我理解这可能是一个问题的原因。  我想您知道,根据您告诉我的信息,输入可能超出了共模输入范围,但如果不能更好地了解传感器的供电方式,就很难确定您应该如何将传感器连接到您的主板。  传感器是否由双极电源供电?  您说接地全部连接在一起,但ADS1120输入相对于AGND的位置(每个输入对的AINP到AGND以及AINN到AGND的电压是多少?)  另外,我在原理图上看不到C90。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bob。

    我在原理图中看不到R35或R43。 也许您指的是R14和R205?
    是的,我对该计划有一个错误。 它是相同的,但零部件有其他名称。 您知道的是,电阻器是R14和R205。


    我不把AVdd和AVss放置到2V5,因为信号输入有一个FS到2V5。  在开始设计时,我们用这个电压证明了这一点,我们遇到了一个问题。 问题可能是为其他因素生成的。

    输入不会浮于共模范围之外。

    该测试有两个部分,第一部分,输入仅为INP和INN之间的短路。 第二部分,我用一个电流喷射器(便携式)进行测量,它使用电池。

    注射器和ADCgnd的参考不同。


    使用这种类型的注射器,我不控制共模,设备使用电池工作,我认为CMRR可以消除此问题。
    通常,本设备在具有不同电位和磁场的极端环境中工作,其测量的传感器多次连接到不同的电位。 通常,工作区具有相同的接地,但可能为否  


    传感器是否由双极电源供电?  

    通常,本设备与单极电源传感器配合使用。 此电源由蓄电池(连接到安装的接地)产生。
    该传感器可以是3根导线,使用通用GND和单极输出,另一种类型的传感器使用4根导线,输出浮动。


    正常使用时,不应将R14和R205安装在PCB上。
    输入与ADCgnd没有相对连接,除非连接到电容器C167,C165,C162和C163。 但这并不是真正的。

    我认为我的问题是与不信或潜力有关。 有可能吗? 如何擦除?
    我是否改变了想法并将酒店连接到ADCgnd?

    在每个输入对处,AINP至AGND和AINN至AGND的电压是多少?

    如果我没有放置电阻器R14和R205,则外部信号与ADCgnd没有参考,可能是测量值已移位或它连接了电位。

    谢谢你,Bob。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    接地对于安全来说相当好,但对于信号接地来说不是很好。  我们真正讲的是'地面'是一个共同点 。  输入信号必须在数据表指定的与公共点相关的区域内。  

    与接地的电容耦合连接会产生一些测量问题,这些问题与电容器可能具有高阻抗或低阻抗的点有关。  您可能会同时测量直流和交流组件。  如果两个输入端的交流组件确实是共用的,则应拒绝。  但是,如果由于电阻器或电容器的公差而导致滤波器不匹配,则会产生电压差。  电压差将直接影响您的测量。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢你。

    好的。 我认为,在这种情况下,噪音会影响这项措施。 该测量值与ADC没有相同的参考(GND)。

    好的。 我将负极输入置于GND的接地。

    谢谢你。

    David。