This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8484:输入滤波器设计

Guru**** 2579325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8484, ADS8482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619200/ads8484-input-filter-design

部件号:ADS8484
在“线程: ADS8482”中讨论的其它部件

团队成员,您好!

 

我的客户正在为ADS8484设计输入滤波器。 我想根据TIDUBW7B建议正确的滤波器值。但是ADS8484数据表 不提供Rswitch信息。 请告诉我Rswitch值吗?

 

此致,

Taketo Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sato-San,

    我正在努力查找Rswitch值,一旦有答案,我将尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sato-San,

    ADS8484 Rswitch的电阻值约为80欧姆。 我建议选择介于4欧姆(基于设计中的Rswitch值和方程式4)和5欧姆(来自ADS8484数据表)之间的Rflt值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Evan-San,

    感谢您提供信息。
    ADS8482的Rswitch如何? 我能不能认为它与ADS8484相同,后者约为80ohms?

    此致,
    Taketo Sato
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San,

    是的,ADS8482的Rswitch值将类似(~80欧姆)。