This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RFRB:数据采集卡。

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC10D1000QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621098/adc12d1800rfrb-data-capture-cards

部件号:ADC12D1800RFRB

我需要 ADC12D1800RFRB的兼容数据采集卡,其速度 超过1GSPS。 TSW1400EVM是否能正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    ADC12D1800RFRB具有板载FPGA,可支持多达32k个样本的内置数据采集功能。

    捕获深度是否不足?

    是否要使用FMC扩展端口来允许更大的捕获记录?

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不一定太小。 我需要执行类似于以下操作的CER测量:

    www.ti.com/.../slaa582.pdf

    www.ti.com/.../tidub02.pdf

    Wavevision无法执行我看到的此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要知道TI的哪些主板将与ADC12D1800RFRB连接,以及软件是否能够执行CER测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    ADC12D1800RFRB最初设计为使用板载FPGA和UC进行数据采集和缓冲的独立平台。 然后,数据通过USB传输到Windows PC上的Wavesion5软件以进行显示和分析。 遗憾的是,TI不会制造任何其它板来与ADC12D1800RFRB连接,因此参考TI设计中提到的软件不直接适用。

    曾开发过Wavision5固件/软件的特殊版本,以支持ADC10D1000QML-SP设备上的CER测试。 我正在检查该版本是否仍然可用,以及它是否可以与当前的ADC12D1800RFRB一起使用。 我会尽快回复更新。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    我从一位同事那里找到了一些信息。 这听起来像是CER软件的现有版本与ADC12D1800RFRB板不直接兼容。 我正在进行更多调查,以了解是否可以修改软件或固件以与此主板配合使用,或者是否存在其他替代方案。

    在我这样做的同时,我能否获得有关您想要进行CER测量的原因的更多背景信息?

    此ADC设计为由于转换器可转移性而具有极低的CER,估计每10^18个样本发生1个误差时发生。 在1.8 GHz时钟速率下,这相当于每17.6 年一个。

    此致,

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremy

    遗憾的是,没有一个可在ADC12D1800RFRB上运行的CER测试固件版本。

    如果我可以提供任何其他有助于您的信息,请告诉我。

    此致,

    Jim B