This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:PGA900

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619592/pga900-pga900

部件号:PGA900

一是因为有M0芯片的胶片,但我看到的是程序存储器是OTP,所以不方便的后续升级程序,我不知道没有解决办法?

其次,如果您不使用M0微控制器功能(即,在复位模式下),是否可以实现双向数据采集,温度补偿(补偿级别)?

第三,如果您不使用M0微控制器功能(即,在重置模式下),是否可以通过I2C或SPI上载到主芯片来获取数据? 接收器的OWI需要额外的解码电路,不是很方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    PGA900包括8KB的DEVRAM,可用于在将固件提交到OTP存储器之前测试您的固件。 一旦对OTP进行了编程,当然就不能升级。

    所有温度补偿和压力线性化算法都将在微控制器中实施,因此在复位时将不可用。

    当微控制器复位时,所有数字接口都可用于直接访问PGA900存储器位置。 您必须选择哪些接口(SPI/I2C/OWI)要与micro_interface_control寄存器一起使用。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    到目前为止还没有收到任何回复,因此我将此主题标记为"已关闭"。 如果您需要更多信息,请随时重新发布,该主题将自动重新打开。

    此致,