在“线程: ADS1299”中讨论的其他部件
您好,
我正在使用ADS1299-4处理定制板。 该板看上去状况良好,我成功地收集了一个ECG信号,但我还没有收集EEG信号。 但是,我在几个地方试用了该设备-在家庭环境中,心电图数据立即显示,没有任何困难。 我认为这证明设备本身没有出现重大问题(例如,由主板上的电源转换器引起的干扰)。 然而,在办公室里发生了骚乱,即使只能看到一次信号也是不可能的。 我尚未调查这些干扰的性质,并检查在过滤后是否可以看到一些信号。 但是,我愿意在这样嘈杂的环境中获得有用的信号。 因此,我正尝试找出采取甚么措施 来抑制干扰的成分:
-禁用所有通道时,BIASOUT电压约为0.5安时。 但是,当启用通道时,BIASOUT电压会尝试达到AVdd。 我相信,在正常操作期间,BIASOUT电压不应该从0.5安伏起多变化,但如果它接近AVDD,可能表明共模干扰太大,因此驾驶员试图补偿它,但无法... 这种情况下,BIASOUT输出的大电压是否完全正常?
-也许电极连接线的屏蔽是值得尝试的-但是,由于ADS1299EEG-FE中有一个有源屏蔽选项,是否值得在定制电路板中尝试有源屏蔽? 在这种情况下,我是否可以预期外部干扰会显著减少?
我在 https://github.com/lukaszmargielewski/EEG_BLE上找到了有趣的笔记 。 基本上,这个家伙声称,没有反馈RC组的RLD驱动器可以提供很好的CMRR,而且,在避免50/60Hz电源干扰的过程中,将反相输入通道引脚连接在一起以获得参考电极是一个更好的解决方案,而不是使用SRB1。 这些说法是否合理,是否值得尝试?
此致