This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:ADS8681EVM-PDK -与PC/笔记本电脑连接时遇到的问题

Guru**** 2575775 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619646/ads8681evm-pdk-ads8681evm-pdk---facing-issue-while-interfacing-with-pc-laptop

部件号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他部件:ADS8681

 海防

我在将ADS8681 EVM连接到笔记本电脑/台式机时遇到了问题。 我正在使用Win 7专业版操作系统。  

在设备管理器中列出了硬件。 仍然收到附加错误。  

谁能建议如何解决同样的问题

 此致

Kandababu N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kandababu

    我正在调查您遇到的错误。 这意味着,我们可以在初始设置后完成。
    确保先连接硬件,然后再运行软件GUI,而不是之后,这只是为了确保不中断通信。
    当硬件通过USB连接到计算机时,即使软件未运行/加载/打开,PHI板内的绿色LED指示灯也会亮起。
    另外,尝试在未连接硬件的情况下运行软件,方法是单击“Switch to Simulatio (切换到模拟)”按钮以验证软件是否可以打开。

    此致,
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Cynthia,

    感谢您的回复。

    1.在启动GUI之前,我们连接了硬件。 但我们还是遇到了同样的错误。

    2.如果没有硬件通信,GUI将进入模拟模式并正常工作

    3.我们在64位 和32位Win 7专业版操作系统中尝试,仍然出现 相同的错误

    此致

    Kandababu N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kandababu,

    连接到GUI后,PHI板的功能固件将下载到该板。 您共享的屏幕截图对应于损坏的固件文件,我可以在我们实验室的Win7 64位PC上重新创建完全相同的错误消息。

    我执行了全新卸载,从TI.com重新下载了安装程序,然后重新安装了软件,它可以正常工作。

    请尝试此操作,并告诉我此操作是否解决了问题。

    谢谢。

    此致,
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了多个RE安装和多个PC。 我仍然面临同样的问题。

    此致

    Kandababu N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了多个RE安装和多个PC。 我仍然面临同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kandababu,

    我将与您脱机联系并帮助您解决此问题。

    此致,
    Sandeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kandababu,

    感谢您确认您设置上的PHI控制器已损坏,并且使用新控制器时,设置完全可操作。

    我认为这个问题已经解决。

    此致,
    Sandeep