This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件选择问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS1115, ADS1100, ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620673/part-selection-issues

线程中讨论的其他部件:ADS1118ADS1115ADS1100ADS1201ADS1203

我是TI部件的新手。 我的项目涉及监控输入电压和根据输入电压设置输出。 我的电源电压介于3.2V和4.2V之间(蓄电池电源),样品输入电压为.5V至3V。我想要一个小封装,6至8引脚。 当我使用各种部件选择工具时,TI给我提供了大芯片,也许是32个引脚。

我确信,主要问题是我在使用工具方面经验不足。 我尝试过几次,但似乎找不到我想要的。 我已经用微芯片完成了这个项目,但我真的想迁移到TI。

有人可以推荐一些ADC部件吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    欢迎来到TI和我们的E2E论坛。
    您的项目是否有任何其他限制,如数据速率,分辨率,接口首选项等

    首先,我将开始了解我们的ADS1115 (I2C)和ADS1118 (SPI)。 它们似乎符合您的要求。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 这是一个控制器项目,输入电压由最终用户使用电位计进行设置。 任何TI产品都可以轻松满足数据速率和分辨率要求。 您指定的两个部分都很好。 是否有一个带有6或8个引脚? 如果不是这样,这两种方法都可以,我将订购几种,然后开始使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    如果您需要6或8引脚ADC,则可以查看ADS1100。
    但是,在此设备上,电源电压用作设备的电压基准。 如果您的蓄电池/电源电压不恒定,则可能不适合。

    ADS1115和ADS1118的优点在于,您可以测量与电源电压一样大的信号。
    我们的许多其它ADC具有内部2.048V或2.5V参考电压。 意味着您无法测量3V以下的信号,除非您使用大于3V的外部电压基准。

    此外,ADS1115/ADS1118的1118的10引脚QFN封装比市面上大多数其他6引脚封装都小。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我购买了几个ADS1118芯片。 已下载Code Composer,但它在我的计算机上无法运行。 我是否可以使用其他软件? 您能否向我介绍一下如何连接芯片以对其进行编程? 是否有教程?  

    我很抱歉提出这样的基本问题,但我很难找到这些问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    不能使用Code Composer直接对ADS1118进行编程。 您必须将ADS1118的SPI接口连接到数据表第10节中所示的MCU,然后对MCU进行相应的编程。

    首先,我将研究数据表中提供的信息(第9.5 和第10节),让您了解接口的工作原理以及程序流的外观。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以我可能会说错了。 根据用户输入电压(电位计作为分压器的一部分),我希望输出不同的脉冲(一个自己做PWM)。 我可以用其他MCU芯片来做。 我是否可以使用单个TI芯片来读取电压并以可编程输出脉冲响应。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    好的,理解。

    我们的MCU当然也可以做到这一点,但最终,它们在内部所做的可能是使用集成ADC对输入信号进行采样,然后根据转换结果计算和输出PWM信号。 我不是MCU专家,因此不了解他们的全部功能。

    使用我们的 Δ-Σ 调制器(如ADS1203或ADS1201),您可以在单芯片设备中获得类似的功能。 但是,您无法对输出脉冲的外观进行编程。

    此致,