This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC6573:DAC6573 -使用扩展地址位读取数据时遇到问题

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC6573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/619014/dac6573-dac6573---trouble-reading-data-using-extended-address-bits

部件号:DAC6573

大家好,我有6个DAC6573,地址引脚A3...A0设置为0000到0101 (硬接线)。 我的问题是共享A1A0地址位的设备都响应读取-就像包含A3A2的控制字节被忽略了一样。 当阅读发生时,无论零值如何,都能赢得胜利。

我已检查A3...A0针脚。 所有电压都是唯一且正确的。

用10 ae 80写入地址4c

使用50 0f c0写入地址4c

控制字节10的A3A2 = 00。 控制字节50的A3A2 = 01。 对于上述写入,我正在写入设备0和4。  

写入4c 10,重复启动, 读取4c。

返回的数据是0E 80 -它是设备0和4中数据的AND。

我希望得到一个线索,说明发送的数据是否正确,协议是否正常(用范围检查),设备是否正确设置了地址针脚。

在从属设备完成写入ACK后,写入过程中出现小故障。 这显然是因为奴隶停止了驾驶,而主人正在重新获得公共汽车的控制权。 因为SCL目前并不高,所以应该可以。 我不知道它是否实际影响DAC6573。

此外,还使用了LDAC。 我的理解是,LDAC的POSedge导致从temp reg向DAC reg的传输。 当我在启动读取之前写入控制字节时,寄存器可能因为LDAC尚未出现而看不到包含A3A2数据的控制字节吗?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 我正在研究这个问题。 会尽快回来的

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Uttam! 今天我三次提到了LDAC信号,它没有任何区别-只是简化了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttam,有什么初步想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam,我没有收到您的消息。 您是否能够根据一些反馈给我一个ETA? 感谢您的帮助! 似乎我们正在正确使用设备,但仍然存在读取冲突。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    我很抱歉未能及时回复您的询问。 我有点忙于其他事情。 让我再花一天时间为您找到答案。

    非常感谢您的耐心等待。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我期待您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttam,这比一天长得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marc,

    我对长期拖延深表歉意。 我不知怎么地完全错过了它。 请发送I2C序列和原理图的范围捕获。 如果您不想公开共享它们,可以通过邮件发送它们。 请向我发送朋友邀请。 我将通过私人邮件发送我的电子邮件ID。

    再次对这家酒店的不方便感到非常遗憾。

    此致,
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Uttam,好的,我发送了朋友请求,可以通过电子邮件向您发送详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们通过邮件处理问题时关闭此线程。

    此致,
    Uttam