This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:模拟输入

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, INA121, INA128, ADS1278, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621787/ads1258evm-pdk-analog-input

部件号:ADS1258EVM-PDK
线程中讨论的其他部件:ADS1258INA121INA128ADS1278ADS1298

您好,

我正在尝试创建第9页上所示的ECG电路: http://www.ti.com/lit/an/sbaa160a/sbaa160a.pdf

当我将模拟输入连接到仪表放大器的输出时,它会使信号失真。 当我在示波器上查看输出时,仪表放大器的电路工作正常,但当我添加任何模拟输出时,电路会失真。 当我尝试使用多范围插件记录数据时,它看起来就像噪音。

是否有任何解决此问题的建议?

谢谢!

Kaylin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaylin:

    如果我理解正确,听起来您可能有两个不同的问题:

    1. 当连接到RC + ADC负载和时,模拟信号失真
    2. ADS1258 (EVM) 未提供与示波器上显示的信号相匹配的有效输出。

    是这样吗?

    您是否在INA121的输出上使用完全相同的RC电路,如SBAA160的图8所示?
    INA121的输出阻抗与INA128输出阻抗非常相似,如E2E螺纹所示:

     

    您是否偶然在INA的输出上看到振荡或振铃?
    ...您会注意到INA的输出阻抗是感应的。 当与电容负载结合使用时,这会导致INA输出不稳定和振铃。 此处需要1kOhm系列电阻器来帮助抑制INA + RC滤波器的LC共振。

    此外,SBAA160中的图8使用ADS1278。 ADS1258允许将放大器放置在MUXOUT和ADCIN引脚之间;您是在ADS1258的MUX之前还是之后连接INA121?

    关于ADC的输出数据...

    您是否可以共享您的输出数据,有关如何配置ADC (或EVM)的一些附加信息,以及您用于输入信号的内容?

     

    谢谢,此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您回答正确。

    是的,我正在使用SABAA160图8中的相同电路。

    我正在使用ina121上的1kHz正弦波。

    图1:1 kHz正弦波                     图2:ina121的输出

    图3:连接到ADS1258时ina121的输出

    图4:多范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaylin:

    “失真”的输出信号似乎是ADS1258EVM未正确通电或已损坏;这不是正常行为。 此外,ADS1258的输出显示ADC超出范围(差分输入信号太负)。 这可能表示输入信号没有偏向于ADC的相同功耗,或者ADC缺少其负电源...

    如何将INA连接到ADS1258EVM?
    您必须将INA置于单独的PCB或试验电路板上,并将其布线至ADS1258EVM。 EVM上的哪些引脚用于输入信号,您的INA板如何为ADS1258EVM供电? 这些主板之间是否有公共接地连接,以确保正常操作?

    您使用的是带单极电源还是双极电源的ADS1258?
    在双极模式下,MMB0需要连接至"-5VA"管网的-5 V电源,以便向2.5 提供-AVSS。

     

    供您参考:我们现在普遍建议将一款更新的器件ADS1298用于心电图应用。

     

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果损坏,您是否有任何修复建议?

    如何将INA连接到ADS1258EVM?
    您必须将INA置于单独的PCB或试验电路板上,并将其布线至ADS1258EVM。 EVM上的哪些引脚用于输入信号,您的INA板如何为ADS1258EVM供电? 这些主板之间是否有公共接地连接,以确保正常操作?

    答:我把INA放在试验电路板上。 我正在将模拟引脚连接到INA的引脚6。 我尝试使用所有模拟针脚(A0-A15),目前我正在使用A0。 INA使用电源供电。 您使用 的是带 单极电源还是双极电源的ADS1258?
    在双极模式下,MMB0需要连接至"-5VA"管网的-5 V电源,以便向2.5 提供-AVSS。 我尝试使用主板和电源的接地。  

    您使用 的是带 单极电源还是双极电源的ADS1258?
    在双极模式下,MMB0需要连接至"-5VA"管网的-5 V电源,以便向2.5 提供-AVSS。

    答: 目前我已连接交流适配器,但我已尝试使用单极和双极。 您会提出哪些建议?

    谢谢

    Kaylin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaylin:

    使用双极或单极电源的唯一首选项取决于输入信号相对于ADC输入的偏置方式。 如果有了这种选择,那么单极供应将是最简单的实施,因为它只需要一种供应。

    我建议您首先使用ADS1258EVM测量已知的直流电压,以确保它工作正常并证明有效输入。

    然后您可以使用INA重试,确保输入信号的绝对电压介于AVSS和AVDD之间,并且输入信号的差动电压不超过参考电压。

    此致,
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我连接了一个电压输入,我的回答看起来与我之前得到的答案相似。 似乎只是噪音而已。

    Kaylin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kaylin:

    电压测量是否准确或是否仍饱和至-2.67V?

    您可能需要仔细检查参考电压,因为ADC结果将取决于准确的参考。
    如果参考正常,并且输入信号正确偏置到ADC,则我可能开始怀疑EVM可能已损坏。

    此致,
    Chris