This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482's LVPECL上拉和下拉?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/617615/dac3482-the-dac3482-s-lvpecl-pull-up-and-pull-down

部件号:DAC3482
在“线程:LMK0.4806万”中讨论的其他部件

鹿。

LVPECL特性因电阻值而异。

在同一PCB上,电阻值应在两种情况下设置为240欧姆和150欧姆。

LVPECL上拉下拉值是否在相同的PCB条件下发生变化?

使用1.2GHz时,LVPECL的电阻值是多少?

需要使用LVPECL上下拉导板。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利,

    端接 由驱动LVPECL输入的设备确定。  如果在LVPECL模式下使用LMK0.4806万,我只需在LMK之后,AC盖之前的两个支脚上使用120欧姆至GND。 由于您是交流耦合器,因此不必担心共模电平。 如果您是直流耦合的,通常需要一个上拉电阻器来在接收器上获得正确的共模电平。

    此致,

    Jim