This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58H40:选择电压电源

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58H40, ADS58H40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621576/ads58h40-select-voltage-supply-source

部件号:ADS58H40

我想为我们的系统使用'ADS58H40'进行广告转换。
根据数据表,芯片有3个电压电源:3.3V,1.9V和1.8V。
但是,在'ADS58H40 EVM'的原理图中,只使用了2个电压源,即3.3V和1.9V。
当我只使用2个电压源时,电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youngho,

    由于AVDD和DRVDD在数据表中均可在1.9V的电压下工作,因此使用 一个电源来处理这两个电源应该没有问题。 我建议按照 ADS58H40EVM原理图中所示,使用铁氧体磁珠和去耦电容器隔离这两个电容器,并确保 为两个电源输入提供足够的电流。

    此致,

    Jim