This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:噪声和内部参考查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621469/ads131a02-noise-and-internal-reference-query

部件号:ADS131A02
在“线程:LM7705”中讨论的其它部件

您好,


我有几个关于ADS131A0x的一般问题-

1.与LM7705等外部充油泵相比,使用内部负极充油泵是否会对噪音性能产生任何可量化的影响? 我更喜欢消除外部电路以节省成本,但想知道使用内部电源时会产生什么样的噪音影响。

2.我使用的是内部电压基准。 是否可以缓冲REFP的输出并将其作为不同电路的参考(假设我没有违反100uA规范)? 这会对ADS131A0x的性能有何影响?

谢谢!

Rohit Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rohit:

    1.内部和外部充油泵之间最大的差异是它们工作的切换频率。 使用内部充油泵的好处是它在ADC上使用相同的时钟。 内部充电泵的切换频率将为2f_MOD,理想情况下将折叠回0。 如果您使用外部充电泵,请确保选择一个c_fy,该c_fy将位于您选择的f_data的停止范围内。

    2.如果您为REFP提供了缓冲区,则应该能够顺利地使用它。 您计划使用REFP的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    1.感谢您的比较。 我决定继续使用内部充油泵。 我假设这样做对噪音的影响微乎其微。 请您确认吗?

    2.我打算把它作为比较器中的参考点。 我不再需要这样做,所以不会触碰那个针脚。

    谢谢!
    Rohit