This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:断电模式下的ADS1248电流

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1218, SN74LVC2G157, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/620580/ads1248-ads1248-current-in-power-down-mode

部件号:ADS1248
主题中讨论的其他部件: ADS1218, SN74LVC2G157, PCA9535

您好,

我将ADS1248配置为通过将起始引脚调低来关闭电源模式。

VDD连接到3.0V,AVD处于浮动状态(模拟电源已关闭)。

根据数据表,我预计VDD上的电流将达到1uA,但电流为200uA。 (当我从VDD断开3.0V时,电流下降200uA)

为什么电流这么高?

附件为ADS1248原理图。

谢谢

否

e2e.ti.com/.../Analogue-Input-iii.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noam:

    您如何连接ADS1248并不完全清楚。  2.5V是否通电并连接到 REFP0输入或AIN0模拟输入?  AIN1输入端是否有电压?  如果这些输入上有电压,并且AVDD被拆下,则表明您违反了绝对最大输入额定值。

    当您断开AVDD电源时,设备将进入重置状态。  在此情况下,您不能使用数据表中的'断电'电流。  您在数据表中参考的是应用AVDD和DVDD,且起始引脚低且被视为断电的情况。  尝试应用AVDD (和DVDD),然后将起始针脚设置为低电流并测量电流。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam,


    基准很可能编程为在断电期间打开。 这大约为180uA电流。

    在多路复用器控制寄存器1 (MUX1)中。 VREFCON[1:0]位控制内部引用。 当位设置为00时,内部参考关闭。 当位设置为01时,内部引用始终打开。 但是,当位设置为10或11时,内部参考在转换过程中打开,当设备接收到休眠命令或起始引脚处于低位时关闭电源。 我相信你把位设置为01,你想把它们设置为10或11。

    当VREFOUT使用大电容时,基准可能需要很长时间才能打开并稳定到最终参考电压。 因此,有一个选项可以在关机模式下保持参考。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob Hi,

    实际上,所有板都已断电,ADS1248模拟输入中没有任何内容。

    VDD也会为CPU提供源,因此我必须保持打开。

    所以所有的5V,2.5V和+/-15V电源都是关闭的。 模拟输入是浮动的,只有VDD是打开的。

    否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph Hi,

    除了此注册表外,还有其他注册表需要我处理吗?

    有关机模式或停止启动信号的顺序是否足够?

    谢谢

    否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noam,


    首先,对于标记“TI认为这已解决”按钮表示抱歉。 我们最近更改了系统,我无法取消单击它。

    将起始针降低应足以使设备进入断电模式。 关机模式不需要任何其他寄存器设置或设置。

    我已经和Bob谈过了,但我们仍不清楚您在做什么。 您使用的节点名称不在原理图中,引脚名称不在设备中。 我假设VDD是DVDD,由您的3V0节点提供,AVD是AVDD,由您的5VA提供。 我还假设AGND和DGND通过0Ω Ω 电阻器R527连接。

    对于测试,您从5VA断开模拟电源,您认为3V0电源将下降200uA。 是这样吗? 除了切断电源与切断部件电源不是完全相同之外,我不确定额外电流的流动情况。 如果设备断电,进入设备的3V0电流应该已经很低(小于1uA)。 检查关闭电流的最佳方法是使用安培表检查进入设备的电流。 3V0是否提供其它电源? 节点转至ADS1218_PDWN时有一个标签,但电路上没有显示任何其他内容。

    此时,我想我们需要更多有关电路其余部分和您的测试的信息。 没有任何明显会将额外电流吸入设备的东西。


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph Hi,

    所有模拟电源均已关闭,15VA,-15VA,5VA和2.5VA。 仅3V0打开。

    当我断开L9 (将3V0连接到DVDD时,我测量到200uA的下降。

    同时,我们注意到断电模式(将起始引脚设置为"0")仅在引脚重置为高电平时才起作用。

    巴西

    否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam,


    我今天没有机会看这个。 我认为我可以使用ADS1248EVM并复制电流测试。

    但是,我对你们的测试还有些不清楚。 为了确保您的订单,您:

    1.关闭所有模拟电源。 是否将所有模拟电源设置为0V? 或者您是否断开了模拟电源? 即使模拟电源上的电压为0V,模拟和数字部分之间也存在连接,这可能会导致额外的电流被拉拔。

    2.然后向下拉起始针以关闭设备。 此时,数字电流是多少? 当拔下起始针脚且模拟电源仍然打开时,您是否检查了数字电流?

    3.现在您拔出L9并检查3V0电流了吗? 前后电流是多少? 差异是否正好为200uA?

    不管怎样,请确认此订单,我将尝试按照您的方式进行测试。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph Hi,

    关闭电源将测量除3V0之外的所有直流-直流电源均被禁用。

    您提到的步骤是正确的。

    1.我已禁用所有模拟电源。

    2.将起始销拉低(在我将其拉低之前,有一个机会是低的)。

    3.当我测量3V0上的总功率时,它是280uA,

    4.当我重复以上所有的操作,没有装配L9时,总功率是80uA。

    正如我在前一封邮件中提到的,断电模式下的重置信号为"0",当我们将其拉高时,电流下降。 这是否有意义?

    谢谢

    否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noam,


    我设置了ADS1248EVM以测试电流消耗,但我得到的数字与您所获得的数字不同。

    我开始使用电流表测量AVDD和DVDD电流。 对于AVDD电流,我测量来自J10导线9和10的电流。 同时,我测量导线5和6 (也来自J10)至DVDD的电流。 我认为AVDD由ADS1248提供,而引脚不用于任何其他功能。 对于DVDD,有电流为ADS1248供电,但也有TPS3836DBV,SN74LVC2G157和PCA9535供电。 我注意到,我认为前两个器件几乎没有电流,而PCA9535则使用3.6V的电源消耗大约30uA。 我相信ADS1248EVM在3.3V的速度下运行DVDD

    我在以下几种配置中测量设备电流:

    1.PGA=1,数据速率=5,基准关闭,ADC输入对偏压短路:IAVDD=269.8uA IDVDD=203.9uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=0uA IDVDD=32.8uA
       通过起始引脚断电:IAVDD=0uA IDVDD=33.5uA

    2. PGA=1,数据速率=5,参考始终打开,ADC输入对偏压短路:IAVDD=462.0uA IDVDD=203.9uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=192.3uA IDVDD=32.8uA
       通过起始引脚断电:IAVDD=192.2uA IDVDD=33.5uA

    3. PGA=1,数据速率=5,参考跟随启动,ADC输入对偏压短路:IAVDD=462.4uA IDVDD=204.1uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=0uA IDVDD=32.8uA
       通过起始引脚断电:IAVDD=0uA IDVDD=33.5uA

    请注意,IVDD电流仍然有点高。 我相信大部分电流供应给PCA9535。 此外,通过将启动引脚拉低,为DVDD提供的电流略有不同。 要将启动引脚拉低,我将J7的GPIO0 (引脚2)拉低。 DVDD电流的差异可能是从RA1A起动时的下拉电流。 AVDD和DVDD
    似乎已关闭。 在配置2中,启用参考电压,增加了几乎200uA的电流。

    然后更改配置:

    4. PGA=128,数据速率=2000,基准关闭,ADC输入短接到Vbias:IAVDD=686.5uA IDVDD=256.3uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=0uA IDVDD=32.8uA
       通过起始引脚断电:IAVDD=0uA IDVDD=33.5uA

    5.PGA=128,数据速率=2000,参考始终打开,ADC输入对偏压短路:IAVDD=878.1uA IDVDD=256.3uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=192.5uA IDVDD=32.8uA
       通过起始引脚断电:IAVDD=192.3uA IDVDD=33.5uA

    6.PGA=128,数据速率=2000,参考跟随启动,ADC输入短接到Vbias:IAVDD=878.1uA IDVDD=256.4uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=0uA IDVDD=32.8uA
       通过起始引脚断电:IAVDD=0uA IDVDD=33.5uA

    虽然供电电流略高,但预计随着数据速率的提高也会出现这种情况。

    之后,我完全断开AVDD。 该器件似乎仍对EVM接口作出响应,但没有AVDD电流。

    7. PGA=1,数据速率=5,参考关闭,ADC输入对Vbias短路,AVDD打开:IDVDD=204.0uA
       通过sleep命令关闭电源:IDVDD=32.8uA.
       通过起始针脚关闭电源:IDVDD=33.5uA

    8. PGA=1,数据速率=5,参考始终打开,ADC输入短接到Vbias AVDD开路:IDVDD=204.0uA
       通过sleep命令关闭电源:IDVDD=32.8uA.
       通过起始针脚关闭电源:IDVDD=33.5uA

    9. PGA=1,数据速率=5,参考跟随启动,ADC输入短接到Vbias AVDD开路:IDVDD=204.0uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=0uA IDVDD=32.8uA
       通过起始针脚关闭电源:IDVDD=33.5uA

    我还更改了PGA和数据速率以检查电流:

    10. PGA=128,数据速率=2000,基准关闭,ADC输入短接到Vbias,AVDD打开:IDVDD=204.0uA
       通过sleep命令关闭电源:IDVDD=32.8uA.
       通过起始针脚关闭电源:IDVDD=33.5uA

    11.PGA=128,数据速率=2000,参考始终打开,ADC输入短接到Vbias AVDD开路:IDVDD=204.0uA
       通过sleep命令关闭电源:IDVDD=32.8uA.
       通过起始针脚关闭电源:IDVDD=33.5uA

    12. PGA=128,数据速率=2000,参考跟随开始,ADC输入短接到Vbias AVDD开路:IDVDD=204.0uA
       通过睡眠命令关机:IAVDD=0uA IDVDD=32.8uA
       通过起始针脚关闭电源:IDVDD=33.5uA

    通过每项测试,我都没有发现任何异常。 我没有查看AVDD接地时发生了什么。 不管怎样,如果您将AVDD线路短接至接地,您可能会得到一些略有不同的结果。 我注意到设备中有一些数字电路。 当设备具有AVDD=0V时,这可能会消耗额外的电流。 假设您有一条数字线路进入ADC模拟部分,这条线路仍需要使用一些电平转换器从DVDD传输到AVDD。 当AVDD与DVDD不同时,这一点很重要。

    不管怎样,我们在这里运行的测试似乎显示设备断电似乎正常工作。 如果您有任何疑问,请告诉我。 如果我在测试中遗漏了一些内容,请告诉我。


    吴若瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph Hi,

    感谢您提供详细信息。

    我们成功地关闭了产品的电源,因此这是一个良好的做法。

    巴西

    否