This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7951-Q1:ADS7951可以正确读取通道数据

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7951, ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/618921/ads7951-q1-ads7951-can-read-channel-data-correctly

部件号:ADS7951-Q1
线程中讨论的其他部件:ADS7951ADS7953

您好,当我通过SPI使用ADS7951中的读取数据,并且SPI时钟的SPI波特率为2M时,会出现一些问题。

在手动模式下,我通过使用SPI命令切换通道读取通道0到通道7,但所有返回值都是通道0。所以我很困惑。

SPI命令为:

读取通道0:0x1800 0x0000

读取通道1:0x1900 0x0000

读取通道2:0x1A00 0x0000

...

读取通道7:0x1B80 0x0000

现在我不知道它有什么问题, 它是SPI命令错误吗?

请你帮我,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月标,

    SPI命令0x1800:选择手动模式和通道0

    SPI命令0x1900:选择手动模式和通道2 <---而不是通道1

    SPI命令0x1A00:选择手动模式和通道4 <--而不是通道2

    请参阅以下数据表中的表1:第10 - 7位选择通道。 因此通道1 0x1880,通道2为0x1900,通道3为0x1980等

    如果您只读回0,让我们检查设备是否设置正确。 您是否可以分享您的原理图片段,其中显示了ADS7951引脚的连接方式? ADS7951需要两个电源+VA和+VBD以及外部2.5V参考。  

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    我正在尝试获取ADS7951原理图。

    对于供应商+VA和+VBD以及外部2.3 参考,我有板载测试,+VA和+VBD为3.3V,REF电压为2.5V。

    它是否具有故障模式等其他模式,但我在数据表中找不到它。

    谢谢。

    张月标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    今天我再次尝试测试,问题与上次相同。

    在手动模式下,电压设置为0 V的所有通道(通道0除外)都是100mV,但是我切换到任何通道,返回值将是通道0,而且我使用DDM测试MXO端口,它始终为100mV。

    在Auto1和Auto2模式下,结果也是仅读取通道0值,而不读取其他通道信息。

    设备是否接收不到SPI命令,但我可以捕获SPI波,并且它是正确的。  

    我的配置是:

    手动模式:0x1800 0x0000,切换通道:0x1880 0x0000...

    Auto-1模式:0x2800 0x8000 0x00ff 0x0000...

    Auto-2模式:0x3800 0x91C0 0x0000

    我不知道问题出在哪里,软件或硬件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月标,

    您可以说

    >>>我的配置为:手动模式:0x1800 0x0000,切换通道:0x1880 0x0000...

    只是为了确定:说您正在执行16位写入0x1880,0x0000是您的读回数据,这是否正确?  有关如何在MSP430中执行此操作的信息,请参阅下面的示例代码片段

    首先断言芯片选择。 然后写入两个字节:msb (0x18),后跟lsb (0x80)。 同时,设备会移出与写入的每个字节对应的字节数据。 这些字节作为16位数据读取和返回。

    注意 ADS7951 在启动时有2个周期延迟... 在"Cycle N"(循环N)中,您将告诉它在"Cycle N+1"(循环N+1)中切换到哪个信道,然后在"Cycle N+2"(循环N+2)中给出该信道的转换。 有关详细信息,请参阅此上的以下链接

    e2e.ti.com/.../107.7037万

    b)另外,请检查SPI时钟相位和极性设置:选择时钟相位高,时钟极性为低  

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月标,

    您的原理图附件未通过。 下面是EVM原理图片段。 此处显示ADS7953:引脚连接。

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishi,

    在手动模式下,我发送0x1800和0x0000命令(两个帧), 所有返回数据都是0x0000。switch channel命令与您的说明相同。

    我使用正确的示波器检查SPI命令,但它仍然无法读取其他通道数据。

    注:时钟相位高,CS极性低。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月标,

    下面我发送0x1880,0x1900和0x1980从通道1,通道2和通道3读取数据。 通道1输入= 1.25V,通道2 =通道3 = 0.625V。 请参见下面的逻辑分析器捕获,了解ADS795x和MSP430之间的SPI交换:通道1数据在第3帧中输出,通道2数据在第4帧中输出,通道3数据在第5帧中输出。  

    谢谢!

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishi,
    在手动模式下,根据数据表说明,当我发送与您相同的命令时,应返回选定的通道数据。 但实际上,返回值始终为通道0。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    月标,

    Device (设备)以D15:D12表示信道编号。 在上面的示例中,在帧1,帧2和帧3中,我选择转换通道为1,2和3。 在帧3中,我们读回D15:D12 = 1 (对于通道1),在帧4中读回D15:12 = 2 (对于通道2),在帧5中读回D15:D12 = 3 (对于通道3)。 我已在下面的屏幕截图中突出显示了这一点。 请看一下。

    我认为您的问题可能与设置或软件代码有关。 您能为我获取SPI线路的范围捕获吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    月标,
    您是否正在使用EVM? 您可以尝试使用其他设备进行测试吗? 还是使用不同的设备测试主板? 可能是您做的一切都正确,只是主板或设备损坏。
    谢谢!
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    月标,

    此问题是否已解决? 您是否能够试用ADS795x EVM? 请告诉我们。

    谢谢!
    Vishy