This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9.864万QML-SP:商用等效产品现在是否已过时?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621121/lm98640qml-sp-is-the-commercial-equivalent-now-obsolete

部件号:LM9.864万QML-SP

您好,

LM9.864万CILQ/NOPB部件(我认为它的芯片与LM9.864万QML-SP的高可靠性部件相同)现在是否已过时? 我在TI网站上找不到有关此部件的任何信息,甚至找不到数据表。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我研究一下这个问题,并在我知道一些事情后尽快与您取得反馈,希望今天就能这样。

    谢谢
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    商用装置已过时,只有空间装置可用。 空间装置的功能应与过时的商用装置相同,但制造过程在辐射容差方面将有所不同。

    谢谢
    基督教
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答