This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449EVM:编码电压电源

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, ADS58H40EVM, ADS4449EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/621587/ads4449evm-chooding-voltage-supply-source

部件号:ADS4449EVM
线程中讨论的其他部件:ADS4449ADS58H40EVM

我想为我们的系统使用'ADS4449'进行广告转换。
根据数据表,芯片有3个电压电源:3.3V,1.9V和1.8V。
但是,在'ADS4449EVM (ADS58H40EVM)'的原理图中,只使用了2个电压源,即3.3V和1.9V。
当我只使用2个电压源时,电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youngho

    请参阅ADS4449数据表中的6.3 推荐工作条件部分。

    如您所见,DRVDD电源可在1.7V至2V的电压下工作。 因此,在您的设计中将AVDD和DRVDD都设置为1.9V是可以的,这样可以减少所需的稳压器的数量。

    此致,

    Jim B