在“线程: ADS1294”中讨论的其他部件
您好,
我正在使用ADS1291读取ECG信号,但是微处理器读取的输出信号噪音非常大。
以下是连接到ads1291的示意图
以下寄存器已使用这些设置进行了配置:
配置1:0000 0001
CONFIIG2:1010 0000
CH1SET:0001 0000
CH2SET:0001 0010
RLD_SENS:0010 0000
通道2已启用,可测量环境噪音
所有其它寄存器均保留其默认设置
我的代码中的以下行合并了输出字节:
ECGValue =(((receiveBuffer[3]<< 24)|(receiveBuffer[4]<< 16)|(receiveBuffer[5]<< 8)>> 8);
ECGValue填充一个数组,然后我可以绘制该数组。
当前信号如下所示:
我正在使用和ECG信号模拟器作为输入。
是什么原因导致输出出现这种噪音?