This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA450Q1EVM编程错误

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA450Q1EVM, PGA450-Q1, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/616009/pga450q1evm-programming-error

线程中讨论的其他部件:PGA450Q1EVMPGA450-Q1PGA460-Q1

Ω P7上的PGA450Q1EVM用户指南“5.3 0-5 Ω 电阻器”,

我在R2上安装了跳线和0 Ω 电阻器,但无法写入程序。

我可以看到VP_OTP已打开,并且提供了8V。

另外,我使用的是通过Web下载的PGA450固件版本2.1 Tm1。

但它显示OPT和DEVRAM的写入错误。

请提出建议并修复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户506.9437万:
    您是否正在尝试对EVM上已安装的PGA450进行编程,或者正在尝试对新的/原始IC进行编程?
    当您单击"Check OTP Status"(检查OTP状态)按钮时,GUI的响应是什么?

    安装在PGA450Q1EVM上的PGA450-Q1已通过OTP编程跳到DERAM,因此您无法对OTP存储器进行重新编程。 如果您在EVM上填充新的/原始的PGA450-Q1,则可以对OTP存储器重新编程。 在执行此操作之前,您为什么要重新编程OTP存储器?

    加载DEVRAM .HEX文件时,不需要提供VP_OTP,也不需要0欧姆短路。

    此外,TI还发布了PGA460-Q1,这是我们的下一代USSC器件。 我建议您改用PGA460-Q1,因为PGA460-Q1具有更好的驱动器和AFE性能。